RENESAS TOOL NEWS 2007年02月01日 : 070201/tn2
| Peripheral Driver Generator(日本語版)
V.1.01.000
へのリビジョンアップ
のお知らせ |
M16C/Tiny, H8 300H/TinyおよびR8C/Tinyシリーズ用マイコン周辺IO自動生成ツール
Peripheral Driver GeneratorをV.1.00.000からV.1.01.000にリビジョンアップ
しました。
1. リビジョンアップ内容
1.1 サポートマイコンおよび周辺機能の追加
サポートマイコンに以下の品種を追加します。
・M16C/Tinyシリーズ M16C/28B, M16C/29グループ
・H8 300H/Tinyシリーズ H8/36049, H8/36077, H8/36109グループ
・R8C/Tinyシリーズ R8C/24, R8C/25グループ
上記のサポートマイコンの以下の周辺機能をサポートします。
シリアル:同期、非同期
タイマ :タイマモード、イベントカウンタモード、
インプットキャプチャモード、など
I/O :I/O設定
割り込み:割り込み設定
A/D :単発モード、繰り返しモード、単掃引モード、など
なお、上記のサポートマイコンで設定した内容は、Peripheral Driver
Generatorでサポートしている他のマイコン用に変換可能です。
ただし、V.1.00.000で作成したプロジェクトを他のマイコン用に変換する
場合は、一旦V.1.01.000でプロジェクトを読み込む必要があります。
1.2 機能追加
・リンクオプション(-l,-L,-LDなど)の設定ダイアログの追加
Peripheral Driver Generatorが生成したソースファイルを統合開発環境
High-performance Embedded Workshop V.4.02.00のワークスペースへ
登録すると、APIライブラリも一緒に登録されます。
その登録の際に、Peripheral Driver GeneratorでAPIライブラリを
リンクするためのオプション設定ダイアログを起動するようにしました。
2. 動作環境
ホストマシン:IBM PC/AT互換機
OS:Windows XP、Windows 2000 (*)
言語:日本語
* 本バージョンよりWindows Me、Windows 98、およびWindows NT 4.0のサポート
を終了します。これらのOSへのインストールはできますが、弊社での評価
および技術サポートは行っておりませんので、ご了承ください。
詳細については、RENESAS TOOL NEWS(資料番号061001/tn6)をご参照
ください。
3. 入手方法
以下のダウンロードサイトから無償でダウンロードいただけます。
日本語版(2007年2月7日から公開予定)