RENESAS TOOL NEWS 2007年02月16日 : 070216/tn2
| 統合開発環境High-performance Embedded Workshop
ご使用上のお願い
--ワークスペースを移動する場合の注意3-- |
High-performance Embedded Workshop*の使用上の注意事項を連絡します。
* 連携するコンパイラなどのソフトウェア製品にバンドルされています。
1. 該当製品
High-performance Embedded Workshop V.3.01.02~4.02.00
High-performance Embedded Workshopのバージョンは、メニュー「ヘルプ」から
「High-performance Embedded Workshopのバージョン情報」コマンドを選択すると
確認できます。
2. 内容
オブジェクトファイルのリンク順をカスタマイズ(リンク順序を変更)した
ワークスペースを、別のディレクトリに移動してそのワークスペースを
オープンすると、設定したリンク順が初期化(アルファベット順)される
場合があります。
3. 発生条件
プロジェクトディレクトリ以外に存在するソースファイルが、プロジェクトに
登録されている場合に発生します。
4. 回避策
以下のいずれかの方法で回避してください。
(1) 問題の発生したワークスペースをそのまま使用する場合
リンク順を再度設定してください。
(2) ワークスペースを作成しなおす場合
すべてのソースファイルをプロジェクトディレクトリ以下に
配置してください。その後、ワークスペースを作成してください。
ソースファイルがプロジェクトディレクトリ以下にあれば、ワーク
スペースを別ディレクトリに移動してもリンク順が初期化されることは
ありません。
5. 恒久対策
High-performance Embedded Workshopの将来のバージョンで改修する予定です。