RENESAS TOOL NEWS 2007年02月16日 : 070216/tn7
| E8 エミュレータソフトウェア V.2.09 Release 02への
リビジョンアップのお知らせ |
M16CおよびH8ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータE8のエミュレータ
ソフトウェアをV.2.09 Release 01 からV.2.09 Release 02 にリビジョンアップ
しました。
1. リビジョンアップ内容
1.1 リビジョンアップしたエミュレータデバッガ
E8エミュレータソフトウェア V.2.09 Release 02に含まれるデバッガを以下
のとおりリビジョンアップしました。
- R8C/Tiny E8エミュレータデバッガ V.2.05.02
- M16C/Tiny, M16C/62P E8エミュレータデバッガ V.2.01.02
- M32C/80 E8エミュレータデバッガ V.2.01.02
- H8/300H Tiny, H8/300H Super Low Power, H8/300L Super Low Power
E8 エミュレータデバッガ V.1.04.00
1.2 サポートMCUの追加
デバッグ対象のMCUとして、以下のMCUを新たに追加しました。
(1) R8C/Tinyシリーズ
R8C/2Aグループ: R5F212A7 およびR5F212A8
R8C/2Bグループ: R5F212B7 およびR5F212B8
R8C/2Cグループ: R5F212C7 およびR5F212C8
R8C/2Dグループ: R5F212D7 およびR5F212D8
(2) H8/300H Super Low Power シリーズ
H8/38776グループ
(3) H8/300L Super Low Power シリーズ
H8/38704グループ
1.3 統合開発環境 High-performance Embedded Workshopのアップデート
同梱しているHigh-performance Embedded Workshopを
V.4.01.01 から V.4.02.00 へアップデートしました。
リビジョンアップ内容については以下のツールニュースを参照ください。
RENESAS TOOL NEWS 資料番号:061216/tn2
1.4 ホストOSの変更
本バージョンから、E8エミュレータソフトウェアの動作するOSとしてWindows Me
およびWindows 98のサポートを終了します。
これらのOSのホストシステムへのインストールはできません。
詳細は、RENESAS TOOL NEWS 資料番号061001/tn6 を参照ください。
1.5 機能変更および追加機能
(1) H8/300H Tiny, H8/300H Super Low Power, H8/300L Super Low Power
E8 エミュレータデバッガ
・ユーザプログラムがファームウェアの使用する領域と重なった領域
にダウンロードされた場合に警告メッセージを表示するよう改善
しました。
・ユーザプログラム実行中にエミュレータシステムによるユーザの意図
しないプログラム停止を禁止するオプションを追加しました。
従来のバージョンでは、ユーザプログラム実行中にメモリウィンドウの
更新やインスタントウォッチによる変数値の表示を行った場合、
エミュレータシステムが一旦ユーザプログラムを自動的に停止/再開して
データ参照や変更を行っていました。
本バージョンではこれらユーザプログラム実行中のデータ参照/変更機能
を一括して禁止/許可することができます。
1.6 改修内容
以下の問題を改修しました。
(1) M16C/Tiny, M16C/62P E8エミュレータデバッガ
メモリ拡張モードで使用した場合、オブジェクトファイルをダウンロード
すると"Communication timeout error"が発生する問題を修正しました。
問題の詳細については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号070201/tn4 を参照
ください。
(2) M32C/80 E8エミュレータデバッガ
・IOウィンドウでCANiスロットバッファ選択レジスタC0SBS, C1SBS,
またはC2SBSの値をビットレベルに展開して参照した場合、ビット4から
7までの4ビットの値を表示するべきところにビット5から7までの
3ビットの値が表示される問題を修正しました。
・IOウィンドウにDMA2要因選択レジスタ(DM2SL)およびDMA3要因選択
レジスタ(DM3SL)が表示されない問題を修正しました。
上記2点の問題の詳細は、RENESAS TOOL NEWS 資料番号061216/tn7 を参照
ください。
2. アップデート方法
オンラインアップデート(無償)が可能です。
以下のページからアップデートプログラムをダウンロードして実行して
ください(2月21日から公開予定)。
日本語版
英語版
注意:
1. アップデートプログラムはフルパッケージ版とデバッガパッケージ版が
あります。
フルパッケージ版は、E8エミュレータデバッガ、統合開発環境
High-performance Embedded Workshop、Cコンパイラパッケージ無償
評価版、ユーザーズマニュアル、およびオートアップデートユーティ
リティが同梱されています。
デバッガパッケージ版は、E8エミュレータデバッガおよび
High-performance Embedded Workshopのみです。
2. アップデートプログラムを実行すると、High-performance Embedded
Workshop V.4.01.01以前のバージョンがインストールされている環境
では、V.4.02.00にリビジョンアップされます。