RENESAS TOOL NEWS 2007年02月23日 : 070223/tn1
| フラッシュ開発ツールキットV.3.07 Release 02 への
リビジョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engine ファミリ、M16Cファミリ、H8SXファミリ、H8Sファミリ、
H8ファミリ、および740ファミリ用のフラッシュ書き込みソフト フラッシュ開発
ツールキットを V.3.07 Release 01からV.3.07 Release 02 へリビジョンアップ
しました。
1. リビジョンアップ内容
1.1 サポートMCUの追加
(1) サポートMCUにH8ファミリの以下の1品種を追加しました。
H8/36079F
(2) サポートMCUにM16Cファミリの以下25品種を追加しました。
以下の品種は、E8エミュレータ経由でのみ書き込み可能です。
グループ 品種
------------------------------------------------------
M32C/87 M30873FHおよび M30875FH
M16C/26A M30263F8
M16C/30P M30302GAP, M30302GCP, M30302GDPおよび M30302GEP
M16C/6NK M306NKFHおよび M306NKFJ
M16C/6NL M306NLFHおよび M306NLFJ
M16C/6NM M306NMFHおよび M306NMFJ
M16C/6NN M306NNFHおよび M306NNFJ
R8C/24 R5F21245
R8C/25 R5F21255
R8C/2A R5F212A8および R5F212A7
R8C/2B R5F212B8および R5F212B7
R8C/2C R5F212C8および R5F212C7
R8C/2D R5F212D8および R5F212D7
(3) サポートMCUに740ファミリ(フラッシュメモリ版)の以下2品種を追加しま
した。
以下の品種は、E8エミュレータ経由でのみ書き込み可能です。
グループ 品種
------------------------------------------------------
3803L M38039FFL
3804L M38049FFL
(4) サポートMCUに740ファミリ(QzROM版)の以下6品種を追加しました。
以下の品種は、E8エミュレータかつソケットボード経由で書き込み可能
です。
グループ 品種
------------------------------------------------------
7548 M37548G1, M37548G2および M37548G3
7549 M37549G1, M37549G2および M37549G3
1.2 機能改善
・R8C/14~/29グループのフラッシュ書き込み時間の改善
一線式での通信処理を最適化することにより、R8C/14~/29グループでの
フラッシュ書き込み時間を従来と比べ大幅に短縮しました。
1.3 改修内容
・リセット定数に依存したM37542への書き込み不具合の改修
M37542のフラッシュ書き込みにおいて、マイコンのリセット定数に依存
して書き込みができない問題を解決しました。
2. ワンタイムフラッシュ版マイコン使用時の注意事項
フラッシュ開発ツールキットの書き込みオプションのフラッシュROM書き込み時の
保護レベルには、"Automatic"、"Interactive"、 または"None"を
選択できますが、ワンタイムフラッシュ版マイコン使用時は、"Automatic"
または"Interactive"を選択しても、"None"を選択した場合と同じ動作と
なりますので、ご注意ください。
3. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。
以下のダウンロードサイトから最新版のインストーラをダウンロードして実行
してください。(2月23日から公開)
日本語版
英語版
V.3.06 Release 00以降のバージョンからは、オートアップデートユーティリティ
を使用してアップデートすることも可能です。