RENESAS TOOL NEWS 2007年02月23日 : 070223/tn2
| フラッシュ開発ツールキット V.3.06 および V.3.07用
アンインストーラ公開の
お知らせ |
フラッシュ開発ツールキット(SuperH RISC engine ファミリ、M16Cファミリ、
H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8ファミリ、および740ファミリ用のフラッシュ
書き込みソフト) V.3.06およびV.3.07のアンインストーラを公開します。
1. 内容
RENESAS TOOL NEWS 資料番号061221/tn1 でアナウンスしたフラッシュ開発ツール
キット V.3.06 および V.3.07 用のアンインストーラを以下のページに公開
します。無償でダウンロードいただけます(2月23日から公開)。
日本語版
英語版
以下のバージョン (無償評価版を含む)をアンインストールする際には、
Windowsの「プログラムの追加と削除」の機能を利用せずに、必ずこのアンイン
ストーラを使用してください。
・ V.3.06 Release 00
・ V.3.07 Release 00
・ V.3.07 Release 01
・ V.3.07 Release 02
RENESAS TOOL NEWS 資料番号061221/tn1の内容は、こちらをご参照ください。