|
 |
RENESAS TOOL NEWS 2007年03月01日 : 070301/tn4
| H8SX, H8S およびH8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.4 ~ V.6
ご使用上のお願い |
H8SX, H8S およびH8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.4 ~ V.6 の使用上の
注意事項12件を連絡します。
1. 該当製品
V.4.0 ~ V.6.01 Release 02
製品型名
V.4
Windows版: PS008CAS4-MWR
Solaris版: PS008CAS4-SLR
HP-UX版: PS008CAS4-H7R
V.5
Windows版: PS008CAS5-MWR
V.6
Windows版: R0C40008XSW06R
Solaris版: R0C40008XSS06R
HP-UX版: R0C40008XSH06R
2. 内容
2.1 同じ部分式を使用する際の注意事項(H8C-0057)
該当バージョン:
V.4.0 ~ V.4.0.09
V.5.0 ~ V.5.0.06
V.6.00 Release 00 ~ V.6.00 Release 03
V.6.01 Release 00 ~ V.6.01 Release 02
問題:
関数内の制御式の中に同じ部分式が複数あったとき、分岐先が正しくない
場合があります。
発生条件:
以下の条件をすべて満たす場合、発生することがあります。
(1) CPUオプションH8SXN, H8SXM, H8SXA, H8SXXおよびAE5のいずれかを
使用している。(例: コマンドラインでは-cpu=H8SXN)
(2) 最適化オプションを使用している(コマンドラインでは使用していない、
または-optimize=1を使用している)。
(3) 関数内の以下の選択文または繰り返し文の制御式に、同じ部分式を
2回以上用いている。
部分式は、単一の制御式か複数の制御式に書いているかは問いません。
(a) if文
(b) for文
(c) while文
(d) do文
発生例:
-----------------------------------------------------------------------
long a,b;
long sub(void)
{
long rc;
rc= -1;
if ((a>10) && (b>0)){ // 発生条件(3)
rc = 1;
}
else {
if (b>0){ // 発生条件(3)
rc = 0;
}
}
return (rc);
}
-----------------------------------------------------------------------
回避策:
以下のいずれかの方法で回避してください。
(1) 最適化オプションを使用しない(コマンドラインでは-optimize=0を
使用)。
(2) 該当する関数に対して、#pragma option nooptimize拡張機能を使用する
2.2 #pragma inline_asmおよび#pragma interrupt使用時の注意事項(H8C-0058)
該当バージョン:
V.6.00 Release 00 ~ V.6.00 Release 03
V.6.01 Release 00 ~ V.6.01 Release 02
問題:
#pragma interruptを適用した関数の中で#pragma inline_asmを適用した関数
を呼び出したとき、レジスタの退避および回復コードが出力されない場合が
あります。
発生条件:
以下の条件をすべて満たす場合に発生します。
(1) CPUオプション2000N, 2000A, 2600N, 2600A, H8SXN, H8SXM, H8SXA,
H8SXXおよびAE5のいずれかを使用している。(例: コマンドラインでは
-cpu=2000N)
(2) 出力オブジェクト互換オプション(コマンドラインでは-legacy=v4)を使用
していない。
(3) オブジェクト形式オプションで、アセンブリプログラム(コマンドライン
では-code=asmcode)を使用している。
(4) #pragma interruptまたは__interruptを適用した関数がある。
(5) (4)の関数は、以下の拡張機能を適用していない。
(a) #pragma regsaveまたは__regsave
(b) #pragma asm
(6) #pragma inline_asmを適用した関数がある。
(7) (4)の関数内で、(6)の関数が呼び出されている。
(8) (6)の関数は戻り値がない、または戻り値を(4)の関数で使用していない。
発生例:
-----------------------------------------------------------------------
#pragma inline_asm(sub) // 発生条件(6)
#pragma interrupt(func) // 発生条件(4)
void sub(void) // 発生条件(7)
{
MOV.W #1,R0 // 発生条件(9)
}
void func(void)
{
sub(); // 発生条件(5)および(8)
}
-----------------------------------------------------------------------
回避策:
以下のいずれかの方法で回避してください。
(1) #pragma interruptを適用した関数に対して、#pragma regsave または
__regsaveを適用する。
(2) #pragma inline_asmを、__asm および #pragma inlineに変更する。
(3) 関数のインライン展開を行わない関数を作成し、#pragma interruptを
適用した関数から呼び出す。
2.3 memcpyのインライン展開時の注意事項(H8C-0059)
該当バージョン:
V.6.00 Release 00 ~ V.6.00 Release 03
V.6.01 Release 00 ~ V.6.01 Release 02
問題:
memcpy関数をインライン展開したとき、データ転送が指定した回数より少ない
場合があります。
発生条件:
以下の条件をすべて満たす場合、発生することがあります。
(1) CPUオプションH8SXA, H8SXXおよびAE5のいずれかを使用している。
(例: コマンドラインでは-cpu=H8SXA)
(2) memcpy/strcpyのインライン展開オプション(コマンドラインでは
-library=intrinsic)を使用している。
(3) ソースプログラム中でmemcpy関数を使用し、その第3引数の値に0x60001
から0x60005の値を設定している。
発生例:
-----------------------------------------------------------------------
#include
char source[0x60001];
char destination[0x60001];
void test(void){
memcpy(destination, source, 0x60001); // 発生条件(3)
}
-----------------------------------------------------------------------
回避策:
以下のいずれかの方法で回避してください。
(1) memcpy関数の第3引数をvolatile修飾の付いたsize_t型変数に代入し、
その変数を第3引数に使用する。
例:
------------------------------------------------------------------
#include
char source[0x60001];
char *destination;
void test(void){
volatile size_t transfer_size = 0x60001;
memcpy(destination, source, transfer_size);
}
------------------------------------------------------------------
(2) memcpy/strcpyのインライン展開オプション(-library=intrinsic)を
使用しない。
2.4 255文字を超える識別子使用時の注意事項(H8C-0060)
該当バージョン:
V.4.0~V.4.0.09
V.5.0~V.5.0.06
V.6.00 Release 00 ~ V.6.00 Release 03
V.6.01 Release 00 ~ V.6.01 Release 02
問題:
シンボル名、セクション名またはファイル名の長さが255文字以上になった
とき、間違ったオブジェクトを出力する場合があります。
発生条件:
以下の条件をすべて満たす場合、発生することがあります。
(1) シンボル名、セクション名またはファイル名の長さが255文字以上で
ある。
(2) モジュール間最適化オプション(コマンドラインでは-goptimize)を使用し
ている。
回避策:
以下のいずれかの方法で回避してください。
(1) シンボル名、セクション名およびファイル名のそれぞれの長さを
254文字以下にする。
(2) モジュール間最適化オプション(-goptimize)を使用しない。
2.5 配列の添え字計算でオーバーフローが発生するときの注意事項(H8C-0061)
該当バージョン:
V.6.00 Release 00 ~ V.6.00 Release 03
V.6.01 Release 00 ~ V.6.01 Release 02
問題:
配列の添え字計算時にオーバーフローが発生するとき、正しくないアドレス
をアクセスする場合があります。
発生条件:
以下の条件をすべて満たす場合、発生することがあります。
(1) CPUオプション2000N, 2000A, 2600N, 2600A, H8SXN, H8SXM, H8SXA,
H8SXXおよびAE5のいずれかを使用している。(例: コマンドラインでは
-cpu=2000N)
(2) 出力オブジェクト互換オプション(コマンドラインでは-legacy=v4)を使用
していない。
(3) 配列型変数を定義および宣言している。
(4) (3)の配列の添え字は定数との加減算を行い、計算後に型変換を行って
いる。
(5) 以下のいずれかの条件を満たしている。
(a) (4)の型変換は、unsigned long型への拡張である。
(b) 以下の条件をすべて満たしている。
・CPUオプション2000N, 2600N, H8SXNおよびH8SXMのいずれかを
使用している。
・(4)の型変換は、unsigned int型またはunsigned short型への
拡張である。
(6) (4)の加減算の結果が、オーバーフローしている。
発生例:
-----------------------------------------------------------------------
#include
unsigned int a = 10;
unsigned int array[100]; // 発生条件(2)
void main(void){
unsigned int i;
for (i=0; i<100; i++){
array[i] = 0;
}
array[4] = 1;
array[0] = array[(unsigned long)(a + 65530u)];// 発生条件(3)~(5)
if (array[0] == array[4]){
printf("correct¥n");
}
}
-----------------------------------------------------------------------
回避策:
以下のいずれかの方法で回避してください。
(1) 発生条件(4)での加減算式を、volatile修飾した変数に代入し、その変数
を使用する。
(2) 添え字の加減算の定数を、volatile修飾した変数に代入して使用する。
(3) 発生条件(4)の加減算式を、オーバーフローしないように修正する。
2.6 const修飾したメンバの参照時の注意事項(H8C-0062)
該当バージョン:
V.6.00 Release 00 ~ V.6.00 Release 03
V.6.01 Release 00 ~ V.6.01 Release 02
問題:
const修飾した構造体型変数または共用体型変数を繰り返し文の中で宣言した
とき、それらのメンバの参照が正しくない場合があります。
発生条件:
以下の条件をすべて満たす場合、発生することがあります。
(1) 最適化オプションを使用している(コマンドラインでは使用していない、
または-optimize=1を使用している)。
(2) 出力オブジェクト互換オプション(コマンドラインでは-legacy=v4)を使用
していない。
(3) 関数内に繰り返し文がある。
(4) (3)の繰り返し文の中に、構造体型変数または共用体型変数への代入が
ある。
(5) 以下のいずれかの条件を満たしている。
(a) (4)の代入先の構造体型変数または共用体型変数を、const修飾して
いる。
(b) (4)の代入先の構造体型変数または共用体型変数のメンバを、const
修飾している。
発生例:
-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
char m1;
char m2;
} S;
S s;
long func(void){
long i;
long val = 0;
for (i=0; i<2; i++){ // 発生条件(3)
const S t = s; // 発生条件(4)および(5)
val += t.m1;
val += t.m2;
}
return val;
}
-----------------------------------------------------------------------
回避策:
以下のいずれかの方法で回避してください。
(1) 最適化オプションを使用しない(コマンドラインでは-optimize=0を
使用)。
(2) 構造体型変数、共用体型変数またはそれらのメンバをconst修飾しない。
(3) 構造体型変数または共用体型変数への代入を繰り返し文の前で行う。
2.7 volatile修飾した変数と定数との加算における注意事項(H8C-0063)
該当バージョン:
V.6.01 Release 00 ~ V.6.01 Release 02
問題:
volatile修飾した変数の加算を行ったとき、アクセス回数が記述した回数と
異なる場合があります。
発生条件:
以下の条件をすべて満たす場合、発生することがあります。
(1) CPUオプション2000N, 2000A, 2600Nおよび2600Aのいずれかを使用している。
(例: コマンドラインでは-cpu=2000N)
(2) 出力オブジェクト互換オプション(コマンドラインでは-legacy=v4)を使用
していない。
(3) 関数内に加算式を代入する式がある。
(4) (3)の代入式の左辺にある変数をvariable修飾している。
(5) (4)の変数は、unsigned long型またはsigned long型のいずれかである。
(6) (3)の代入式の右辺の加算式は以下のいずれかである。
(a) 変数 + 定数
(b) 定数 + 変数
(7) (6)の変数と(4)の変数は、同じ変数である。
(8) (6)の定数は、3, 5, 6または8である。
発生例:
-----------------------------------------------------------------------
volatile unsigned long a; // 発生条件(4)
void main(void){
a = a + 3; // 発生条件(3)および(5)から(8)
}
-----------------------------------------------------------------------
回避策:
以下の方法で回避してください。
(1) 加算に用いた定数を外部変数に代入し、その変数を加算式に用いる。
例:
------------------------------------------------------------------
volatile unsigned long a;
unsigned long b = 3;
void main(void){
a = a + b;
}
------------------------------------------------------------------
2.8 3バイトの構造体型変数を使用するときの注意事項(H8C-0064)
該当バージョン:
V.6.00 Release 00 ~ V.6.00 Release 03
V.6.01 Release 00 ~ V.6.01 Release 02
問題:
3バイトの構造体型変数を含む4バイトの構造体型変数において、3バイトの
構造体型変数の転送を行うとき、それ以外の1バイトの領域のデータを誤って
書き換える場合があります。
発生条件:
以下の条件をすべて満たす場合、発生することがあります。
(1) CPUオプション2000N, 2000A, 2600N, 2600A, H8SXN, H8SXM, H8SXA,
H8SXXおよびAE5のいずれかを使用している。(例: コマンドラインでは
-cpu=2000N)
(2) 最適化オプションを使用している(コマンドラインでは使用していない、
または-optimize=1を使用している)。
(3) 出力オブジェクト互換オプション(コマンドラインでは-legacy=v4)を使用
していない。
(4) ソースプログラムの中で、3バイトの構造体型変数をメンバとして持つ
4バイトの構造体型変数を定義および宣言している。
(5) (4)の構造体型変数を、volatile修飾していない。
(6) (4)の3バイトのメンバを転送している。
発生例:
-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
char a[3];
} ST3;
typedef struct { // 発生条件(4)
ST3 st3;
char x;
} ST;
ST3 stg; // 発生条件(5)
void sub(ST);
void main(void){
ST st;
st.x = 10;
st.st3 = stg; // 発生条件(6)
sub(st);
}
-----------------------------------------------------------------------
回避策:
以下のいずれかの方法で回避してください。
(1) 最適化オプションを使用しない(コマンドラインでは-optimize=0を
使用)。
(2) 3バイトの構造体型変数を含む4バイトの構造体型変数をvolatile
修飾する。
2.9 ビット毎の論理積演算をするときの注意事項(H8C-0065)
該当バージョン:
V.6.00 Release 00 ~ V.6.00 Release 03,
V.6.01 Release 00 ~ V.6.01 Release 02
問題:
変数と定数とのビット毎の論理積演算の結果を判定するとき、正しい判定結果
を得ることができない場合があります。
発生条件:
以下の条件をすべて満たす場合、発生することがあります。
(1) CPUオプション2000N, 2000A, 2600N, 2600A, H8SXN, H8SXM, H8SXA,
H8SXXおよびAE5のいずれかを使用している。(例: コマンドラインでは
-cpu=2000N)
(2) 最適化オプションを使用している(コマンドラインでは使用していない、
または-optimize=1を使用している)。
(3) 出力オブジェクト互換オプション(コマンドラインでは-legacy=v4)を使用
していない。
(4) 以下のいずれかの条件を満たしている。
(a) 以下の条件をすべて満たしている。
・変数と定数の論理積演算を行っている。
・論理積演算で使用する変数は、unsigned long型、またはsigned
long型のいずれかである。
・論理積演算で使用する定数は、0xFFFF以下または下位2バイトが
0x0000のいずれかである。
・論理積演算の結果と0とを比較している。
・上記の演算結果は条件式のみで使用される。
・論理積演算で使用する変数は、以下のすべての条件を満たして
いる。
- evenaccessキーワードが付加されていない。
- volatile修飾していない。
- スタック領域に割り付けられた仮引数である。
(b) インクリメントまたはデクリメントを行っているポインタ型変数
がある。
(c) 連続した領域を参照している配列型などの変数がある。
(d) 仮引数がスタック領域に割り付けられている。
発生例:
-----------------------------------------------------------------------
void func(long dummy1, long dummy2, signed long data1)
{
if ((data1 & 0x00008000) == 0){ // 発生条件(4)-(a)
ans1 = 10;
}else{
ans1 = 20;
}
}
-----------------------------------------------------------------------
回避策:
以下のいずれかの方法で回避してください。
(1) 最適化オプションを使用しない(コマンドラインでは-optimize=0を
使用)。
または、発生条件を満たす関数に対して#pragma option nooptimizeを
適用する。
(2) 発生条件(4)-(a)を満たすときは、論理積演算で使用する変数を
volatile修飾およびevenaccessキーワードを付加した別の変数に代入し、
その変数を用いて論理積演算を行う。
2.10 共用体型変数を初期化するときの注意事項(H8C-0066)
該当バージョン:
V.6.00 Release 00 ~ V.6.00 Release 03,
V.6.01 Release 00 ~ V.6.01 Release 02
問題:
3バイトの共用体型変数の一番始めのメンバが3バイトより小さく、その共用体
型変数に初期化指定子を付加しているとき、同じ共用体の別メンバへ代入する
コードが出力されます。
発生条件:
以下の条件をすべて満たす場合、発生します。
(1) CPUオプションH8SXN, H8SXM, H8SXA, H8SXXおよびAE5のいずれかを使用
している。(例: コマンドラインでは-cpu=H8SXN)
(2) ソースプログラムの中において、初期化指定子がある共用体型変数を宣言
している。
(3) (2)の共用体型変数のサイズが3バイトである。
(4) (2)の共用体変数の一番始めのメンバが、1バイトまたは2バイトの変数
である。
発生例:
-----------------------------------------------------------------------
typedef union { // 発生条件(3)
char a; // 発生条件(4)
char b[3];
} UNI;
void sub(UNI);
void func(void){
volatile UNI uni = {1}; // 発生条件(2)
sub(uni);
}
-----------------------------------------------------------------------
回避策:
以下のいずれかの方法で回避してください。
(1) 共用体型変数の宣言と初期化を同時に行わない。
------------------------------------------------------------------
typedef union {
char a;
char b[3];
} UNI;
void sub(UNI);
void func(void){
volatile UNI uni;
uni.a = 1;
sub(uni);
}
------------------------------------------------------------------
(2) 該当する共用体型変数のアドレスを、ポインタ型変数に代入する式を追加
する。
------------------------------------------------------------------
typedef union {
char a;
char b[3];
} UNI;
void sub(UNI);
void func(void){
volatile UNI uni = {1};
volatile UNI *p;
p = &uni;
sub(uni);
}
------------------------------------------------------------------
2.11 12ビット幅のビットフィールドを使用するときの注意事項(H8C-0067)
該当バージョン:
V.6.01 Release 00 ~ V.6.01 Release 02
問題:
12ビットのビットフィールドとして定義された構造体型変数のメンバに値を
代入したとき、同じ記憶域単位に定義された他のビットフィールドメンバの
値が書き換えられます。
発生条件:
以下の条件をすべて満たす場合、発生します。
(1) CPUオプションH8SXN, H8SXM, H8SXA, H8SXXおよびAE5のいずれかを使用
している。(例: コマンドラインでは-cpu=H8SXN)
(2) スピード優先最適化オプションの四則演算、比較、代入式の高速化サブ
オプション(コマンドラインでは-speed=expression)を使用している。
またはスピード優先最適化オプション(コマンドラインでは-speed)を使用
している。
(3) 構造体型変数を定義および宣言している。
(4) (3)の構造体型変数に、12ビットのビットフィールドのメンバが存在
する。
(5) (4)のビットフィールドメンバは、以下のいずれかの型で定義されて
いる。
(a) signed int型
(b) unsigned int型
(c) signed short型
(d) unsigned short型
(6) (4)のメンバの前に、(4)のメンバと同じ型の1ビットのビットフィールド
が存在する。
(7) (4)のメンバへの代入文がある。
(8) (7)の代入の後で、同じ記憶域単位の別のビットフィールドメンバの参照
が行われている。
発生例:
-----------------------------------------------------------------------
#include
typedef struct { // 発生条件(3)
int broken_data1:1; // 発生条件(5)および(6)
int target_data:12; // 発生条件(4)および(5)
int broken_data2:3;
} ST;
void main(void){
ST st; // 発生条件(3)
st.broken_data1 = -1;
st.broken_data2 = -1;
st.target_data = 0; // 発生条件(7)
if (st.broken_data1 == -1 // 発生条件(8)
&& st.broken_data2 == -1){
printf("correct¥n");
}
}
-----------------------------------------------------------------------
回避策:
以下のいずれかの方法で回避してください。
(1) スピード優先最適化オプションの四則演算、比較、代入式の高速化サブオ
プション(-speed=expression)を使用しない。
(2) 12ビットのビットフィールドのメンバのオフセットを1ビット以外にする。
------------------------------------------------------------------
#include
typedef struct {
int target_data:12; // メンバの順序を入れ替える
int broken_data1:1; // メンバの順序を入れ替える
int broken_data2:3;
} ST;
void main(void){
ST st;
st.broken_data1 = -1;
st.broken_data2 = -1;
st.target_data = 0;
if (st.broken_data1 == -1
&& st.broken_data2 == -1){
printf("correct¥n");
}
}
------------------------------------------------------------------
2.12 埋め込みアセンブル機能を使用するときの注意事項(H8C-0068)
該当バージョン:
V.6.00 Release 00 ~ V.6.00 Release 03,
V.6.01 Release 00 ~ V.6.01 Release 02
問題:
埋め込みアセンブル機能を用いたとき、次の問題が発生する場合があります。
・ディスプレースメント付きアドレッシングモードで、定数値が書き換わる。
・スタックに割りついた変数のアクセスで、間違った変数をアクセスする。
発生条件:
以下のいずれかの条件を満たす場合、発生することがあります。
(1) 以下の条件をすべて満たしている。
(a) CPUオプション2000A, 2600A, H8SXM, H8SXA, H8SXXおよびAE5の
いずれかを使用している。(例: コマンドラインでは-cpu=2000A)
(b) CPUオプションのアドレス空間サイズとして1M, 16Mまたは256Mを使用
している。(コマンドラインでは:20,:24または:28を使用している)
(c) 出力オブジェクト互換オプション(コマンドラインでは-legacy=v4)を
使用していない。
(d) 埋め込みアセンブル機能 __asmを使用している。
(e) (d)の複文の中に以下のアドレッシングモードまたは命令のいずれか
を使用している。
・ MOVA命令
・ ディスプレースメント付きレジスタ間接
・ ディスプレースメント付きインデックスレジスタ間接
(f) (e)のディスプレースメント値に、0x10000以上の定数値を記述して
いる。
(2) 以下の条件をすべて満たしている。
(a) V.6.01 Release 02を使用している。
(b) CPUオプション2000N, 2000A, 2600N, 2600A, H8SXN, H8SXM,
H8SXA, H8SXXおよびAE5のいずれかを使用している。(例: コマンド
ラインでは-cpu=2000N)
(c) 出力オブジェクト互換オプション(コマンドラインでは-legacy=v4)を
使用していない。
(d) 埋め込みアセンブル機能 __asmを使用している。
(e) スタックに割りついた局所変数または引数が存在する。
(f) (d)の中でディスプレースメント付きレジスタ間接の命令を用いて、
(e)の変数または引数をアクセスしている。
(g) (e)の変数または引数は、スタックポインタからのオフセットが
0以外である。
発生例:
-----------------------------------------------------------------------
void func(void){
__asm{ // 発生条件(1)-(d)
mov.l @(0x0010000, er0), er1 // 発生条件(1)-(e)および(f)
}
}
-----------------------------------------------------------------------
回避策:
(1) 発生条件(1)を満たしている場合、以下の方法で回避してください。
発生条件(1)-(e)の命令を使用しない。
例:
------------------------------------------------------------------
void func(void){
__asm{
mov.l er0, er4
add.l #0x00010000:32, er4
mov.l @er4, er1
}
}
------------------------------------------------------------------
(2) 発生条件(2)を満たしている場合、以下のいずれかの方法で回避してくだ
さい。
(a) 埋め込みアセンブル機能__asmを#pragma asmに変更する。
(b) 埋め込みアセンブル機能で記述している部分を、#pragma inline_asm
を適用した関数にして呼び出す。
3. 恒久対策
本内容は、V.6.01 Release 03で改修する予定です。
|