RENESAS TOOL NEWS 2007年03月01日 : 070301/tn6
| M16Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ
V.5.43 Release 00 へのリビジョンアップのお知らせ |
M16Cシリーズ*用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC30WA)をV.5.42 Release 00から
V.5.43 Release 00にリビジョンアップしました。
*M16C/60, /30, /20, /10, /TinyおよびR8C/Tinyシリーズの総称です。
1. リビジョンアップ内容
1.1 新機能および改善
(1) SB相対アドレッシングモード自動生成機能の追加
関数単位でSBレジスタを切り替えてSB相対アドレッシングモードを
生成するようにしました。
この機能は、新オプションである-fSB_auto(短縮形:-fSBA)を指定した
時に有効になります。
(2) #pragma SECTIONの改善
bssセクションのセクション名を1ファイル内で複数回変更できる
ようにしました。
従来は1ファイル内で一度しか変更できませんでしたが、
programおよびdataセクションと同様に複数回変更できます。
仕様の詳細は、リリースノートおよびユーザーズマニュアルを参照ください。
(2007年3月5日から公開予定)
1.2 改修内容
以下の問題を改修しました。
・アセンブラスタートアップファイルを使用する際の注意
・C言語スタートアップファイルを使用する際の注意
問題の詳細は、
2006年12月1日発行 RENESAS TOOL NEWS 資料番号:061201/tn3 を参照ください。
1.3 統合開発環境High-performance Embedded Workshopのアップデート
同梱のHigh-performance Embedded WorkshopをV.4.01.01からV.4.02.00に
アップデートしました。
V.4.02.00については、
2006年12月16日発行RENESAS TOOL NEWS 資料番号:061216/tn2 を参照ください。
2. アップデートと購入方法
2.1 アップデート
無償でオンラインアップデートできます。
ダウンロードサイトからアップデートプログラムのインストーラをダウン
ロードして実行してください。(3月5日から公開予定)
2.2 新規購入
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店まで
ご連絡ください。
価格およびボリュームパック(ボリュームディスカウント)については
最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
製品名: M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny および
R8C/Tinyシリーズ用Cコンパイラパッケージ
バージョン番号: V.5.43
リリース番号: Release 00
製品の使用環境: Windows XPおよびWindows 2000