RENESAS TOOL NEWS 2007年03月01日 : 070301/tn7
| E200Fエミュレータ R0E0200F1EMU00用
エミュレータソフトウェア
V.2.03 Release 00への
リビジョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engineファミリ SH7080、SH/Tiny、SH7146、SH7147、SH7200、および
SH7210シリーズ (SH-2およびSH-2A CPUコア)用E200Fエミュレータ R0E0200F1EMU00の
エミュレータソフトウェアをV.2.02 Release 00からV.2.03 Release 00にリビジョン
アップしました。
1. リビジョンアップ内容
以下のとおり、各故障診断プログラムをV.2.0.00へリビジョンアップしました。
(故障診断プログラムは使用しているエバチップユニットにより異なります。)
(1) エバチップユニットR0E570800VKK00用 故障診断プログラム V.2.0.00*
R0E570800VKK00のリビジョン番号**末尾のアルファベットが「I」以降の
製品は V.1.0.03 以前の故障診断プログラムが正常に動作しません。
V.2.0.00以降を使用してください。
(2) エバチップユニット R0E571470VKK00用 故障診断プログラム V.2.0.00*
R0E571470VKK00のリビジョン番号**末尾のアルファベットが「E」以降の
製品はV.1.0.04 以前の故障診断プログラムが正常に動作しません。
必ず、V.2.0.00以降を使用してください。
*故障診断プログラムのバージョン確認方法
プログラム(E200F F1 TM.exe)を起動し、必要項目を設定して、
USER TEST MODE ボタンを押すと表示されるタイトルバーにバージョンが
表示されます。
**エバチップユニットのリビジョン番号はエバチップユニットの基板端に
印字されています。
2. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。
(1) 以下のダウンロードページからアップデートプログラム(ZIPファイル)を
ダウンロードしてください(3月5日から公開予定)。
日本語版
英語版
(2) ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム
(setup.exeファイル)を実行してください。
3. 注意事項
本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance
Embedded Workshop V.4.00.02以前のバージョンがインストールされて
いる場合は、V.4.00.03にバージョンアップされます。