RENESAS TOOL NEWS 2007年03月16日 : 070316/tn6
| アブソリュートアセンブラ ASM72 V.1.20.03
への
リビジョンアップのお知らせ |
720シリーズ用アブソリュートアセンブラ ASM72* を V.1.20.02 から V.1.20.03 に
リビジョンアップしました。
* ASM72は、720シリーズ用コンパクトエミュレータデバッガ M3T-PD72M および
720シリーズ用エミュレータPC4400用エミュレータデバッガ M3T-PD72 に同梱
されており、エミュレータデバッガと同時にインストールされます。
1. リビジョンアップ内容
ASM72 V.1.20.02では以下(1)または(2)に該当するソース行をエラーとして
いましたが、V.1.20.03では記述できるように改定しました。これにより、
以下に該当するソースの処理は、RTT72(M3T-PD72およびM3T-PD72Mの旧製品)に
付属していたASM72 V.1.10.05と同等となります。
(1) シンボル定義行において、シンボル名の直後にコロン":"が付加されている
場合はそのコロンを無視し、シンボルとして登録可能になりました。
例)
SYM1: .EQU 1
(2) 以下の擬似命令において、オペランドに前方参照シンボル*が使用可能に
なりました。
- .ORG (アドレス宣言)
- .DW (データ指定)
- .COL (カラム数指定)
- .LINE (1ページ当りの行数指定)
* 前方参照シンボルとは、シンボルの定義行よりも前の行で使用されている
シンボルを意味します。
例)
.DW SYM1
SYM1 .EQU 1
2. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。
ダウンロードサイトからASM72を圧縮したファイル(asm72v12003.zip)とリリースノート
をダウンロードしてください。(3月20日から公開予定)
ダウンロードしたasm72v12003.zipを展開して得られたasm72.exeを、M3T-PD72M
またはM3T-PD72をインストールしたディレクトリにコピーしてください。
デフォルトのインストール先は、"c:¥mtool¥pd72m"、もしくは"c:¥mtool¥pd72"
です。
リリースノートは日本語版と英語版から必要な方をダウンロードしてください。
3. 注意事項
M3T-PD72M V.1.00 Release 1に同梱されているASM72については、
M3T-PD72Mの次回リビジョンアップ時にV.1.20.03に変更予定です。
また、M3T-PD72については、エミュレータPC4400がすでに生産終了しています
ので、リビジョンアップの予定はありません。
M3T-PD72M V.1.00 Release 1またはM3T-PD72を使用する際は、必要に応じて
ASM72をアップデートして使用してください。