RENESAS TOOL NEWS 2007年04月16日 : 070416/tn3
| 統合開発環境High-performance Embedded Workshop
ご使用上のお願い
--リロケータブルファイルを追加する場合-- |
High-performance Embedded Workshopの使用上の注意事項を連絡します。
1. 内容
次の手順で、リロケータブルファイルを複数個追加してビルドを行った場合、
リンクエラーが発生することがあります。
(1) ビルドメニューを開き、「Renesas MxxC Standard Toolchain」コマンドを
クリックして、「Renesas MxxC Standard Toolchain」ダイアログボックスを
表示します。
(2) リンカタブをクリックします。
(3) 「カテゴリプルダウンメニュー」から「入力」を、「オプション項目」
プルダウンメニューから「リロケータブルファイル」を、選択します。
(4) 追加ボタンをクリックして「リロケータブルファイルの設定」ダイアログ
ボックスを開いて、リロケータブルファイルを追加します。
2. 発生条件
以下のいずれかのツールチェインを使用しているプロジェクトで発生します。
(1) M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny, およびR8C/Tiny
シリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC30WA)
V.5.30 Release 02およびそれ以降
(2) M32C/80, M16C/80 および M16C/70シリーズ用Cコンパイラパッケージ
(M3T-NC308WA) V.5.20 Release 1およびそれ以降
3. 回避策
リロケータブルファイルを追加する場合は、Renesas MxxC Standard Toolchain
ダイアログボックスで追加しないで、以下の手順で追加してください。
(1) プロジェクトメニューを開き、「ファイルの追加」コマンドを選択して、
「プロジェクトにファイルを追加」ダイアログボックスを開きます。
(2) ダイアログボックスに表示されるファイルリストから、追加する
リロケータブルファイルを選択して追加ボタンをクリックします。
4. 恒久対策
M3T-NC30WAおよびM3T-NC308WAの次バージョンで改修する予定です。