RENESAS TOOL NEWS 2007年04月16日 : 070416/tn7
| リアルタイムOS
HI7000/4, HI7700/4, およびHI7750/4
リビジョンアップのお知らせ |
SuperHファミリ用リアルタイムOS製品を以下のとおり、リビジョンアップしました。
- SH-1, SH-2, SH2-DSP, SH2AおよびSH2A-FPU用 HI7000/4を
V.2.02 Release 01からV.2.02 Release 02へ
- SH-3,SH-3-DSPおよびSH4AL-DSP用 HI7700/4を
V.2.02 Release 00からV.2.02 Release 02へ
- SH-4およびSH-4A用 HI7750/4をV.2.02 Release 00からV.2.02 Release 02へ
なお、HI7700/4およびHI7750/4のV.2.02 Release 01は欠番です。
1. リビジョンアップ内容
1.1 仕様変更
(1) HI7000/4 V.2.01 Release 00 ~ V.2.02 Release 01を使用している場合に
生成されていたD_hidefセクションを廃止しました。
これに伴い、RENESAS TOOL NEWS 資料番号:RSO-HI7000/4-060416D
の内容はV.2.02 Release 02以降では非該当になります。
1.2 改修内容
(1) SH-1コアのMCUを使用する場合の制限事項を改修しました。
HI7000/4 V.2.01 Release 00 ~ V.2.02 Release 01が本制限事項に該当
します。詳細はRENESAS TOOL NEWS 資料番号:RSO-HI7000/4-060201Dを
参照ください。
(2) 共有スタック機能に関する制限事項を改修しました。
詳細は、RENESAS TOOL NEWS 資料番号:070316/tn7を参照ください。
(3) iras_texサービスコールに関する注意事項を改修しました。
詳細は、RENESAS TOOL NEWS 資料番号:070416/tn6を参照
ください。
(4) iref_cycサービスコールに関する注意事項を改修しました。
詳細は、RENESAS TOOL NEWS 資料番号:070416/tn6を参照
ください。
2. 製品の動作環境について
RENESAS TOOL NEWS 資料番号:061001/tn6でお知らせしましたように、
本バージョンからWindows Me, Windows 98, Windows 98SE, Windows 95および
Windows NT 4.0のサポートを終了しました。詳しくはRENESAS TOOL NEWSを
参照ください。
3. アップデートと購入方法
3.1 アップデート
アップデート対象製品をお持ちの場合、無償でオンラインアップデートでき
ます。以下のURLから製品のインストーラをダウンロードして実行してください
(4月20日から公開予定)。
アップデート対象製品:
(1) HI7000/4 V.2.00 Release 00 ~ V.2.02 Release 01
(2) HI7700/4 V.2.01 Release 00 ~ V.2.02 Release 00
(3) HI7750/4 V.2.01 Release 00 ~ V.2.02 Release 00
以下の製品からV.2.02 Release 02へのアップデートはできません。
新規購入をご検討ください。
(1) HI7000/4 V1.00r1 ~ V1.0.05
(2) HI7700/4 V1.00r1 ~ V.1.03 Release 02
(3) HI7750/4 V1.00r1 ~ V1.1.00
3.2 新規購入
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡
ください。
価格についても最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
(1) HI7000/4
製品名: HI7000/4
発注型名: R0R40700TRW02w
バージョン番号: V.2.02
リリース番号: Release 02
製品の使用環境: Windows XP, Windows 2000,
(2) HI7700/4
製品名: HI7700/4
発注型名: R0R40770TRW02w
バージョン番号: V.2.02
リリース番号: Release 02
製品の使用環境: Windows XP, Windows 2000,
(3) HI7750/4
製品名: HI7750/4
発注型名: R0R40775TRW02w
バージョン番号: V.2.02
リリース番号: Release 02
製品の使用環境: Windows XP, Windows 2000,
注意 : 発注型名のw(小文字のダブリュ)は、以下の契約形態を示す記号と
置き換えてください。例えば、本OSを組み込んだ製品を1,000台まで
量産する場合で、かつソースコードが不要な場合の発注型名の末尾は
'K'です。
記号 契約形態
1 評価ライセンス、1台のホストコンピュータにインストール可能
5 評価ライセンス、5台のホストコンピュータにインストール可能
A 評価ライセンス、10台のホストコンピュータにインストール可能
K 量産ライセンス、組み込み数1,000台まで、ソースコードなし
U 量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコードなし
Z 量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコード付き