RENESAS TOOL NEWS 2007年04月16日 : 070416/tn8
| M16Cファミリ、H8ファミリH8/300H Tinyシリーズ、
および、740ファミリ用デバッガ製品ご使用上のお願い |
M16Cファミリ、H8ファミリH8/300H Tinyシリーズ、および、740ファミリ用デバッガ
製品の使用上の注意事項を連絡します。
- ターゲットプログラムのダウンロード方式に関する注意事項
1. 該当製品
1.1 M16Cファミリ用の以下10製品
(1) M32C PC7501 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(2) M32C PC4701 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(3) M32C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(4) M32C シミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(5) M32C FoUSB/UARTデバッガ V.1.02 Release 00
(6) M16C R8C PC7501 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(7) M16C PC4701 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(8) M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(9) M16C R8C シミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(10) M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ V.1.02 Release 00
1.2 H8/300H Tinyシリーズ用
H8/Tiny コンパクトエミュレータデバッガ V.1.00 Release 00
1.3 740ファミリ用の以下3製品
(1) 740 PC4701 エミュレータデバッガ V.1.00 Release 00
(2) 740 コンパクトエミュレータデバッガ V.1.00 Release 00
(3) 740 シミュレータデバッガ V.1.00 Release 00
2. 内容
デバッガ起動時に表示されるInitダイアログボックスのデバッグ情報タブの
「必要時のみデバッグ情報を読み込む」チェックボックスがチェックされている
場合、ターゲットプログラムのダウンロードが正しく行われず、プログラムが
正常に動作しないことがあります。
3. 回避策
「必要時のみデバッグ情報を読み込む」チェックボックスのチェックを外して
ターゲットプログラムをダウンロードしてください。
4. 恒久対策
次期バージョンで改修する予定です。