RENESAS TOOL NEWS 2007年05月16日 : 070516/tn2
| SH2A-DUAL用リアルタイムOS HI7200/MP V.1.00 Release 00
日本語版 発売のお知らせ |
SuperHファミリSH2A-DUALマイコン用リアルタイムOS HI7200/MP V.1.00
Release 00日本語版を発売しました。
注: 英語版は開発中です。
1. 製品の特長
HI7200/MPは、マルチコアマイコンSH2A-DUAL用に設計されたリアルタイムOS
です。
SH2A-DUALは、リアルタイム制御機器向けの高性能CPU コア「SH2A-FPU」を2個
搭載しており、各コアでは、μITRON4.0仕様に準拠したカーネルが動作します。
ユーザは、それぞれのカーネルの上にアプリケーションの機能を分散させて搭載
します。
この機能分散を容易にするため、HI7200/MPは以下の機能をサポートしています。
(1) リモートサービスコール機能
従来のサービスコールAPIのまま、別コアのカーネルに対してサービス
コールを呼び出せるようにしました。
(2) RPC (Remote Procedure Call) 機能
別コアに関数を実行させる機能です。また、カーネル仕様は弊社従来製品の
リアルタイムOS HI7000/4の上位互換のため、従来アプリケーションを
容易に移植できます。
HI7200/MPに関する詳細は、こちらを参照してください
(5月21日から公開予定)。
2. 購入方法
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店まで
ご連絡ください。
価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
製品名: HI7200/MP
発注型名: R0R50720MRW01w
バージョン番号: V.1.00
リリース番号: Release 00
製品の使用環境: Windows XP、Windows 2000
注意: 発注型名のw(小文字のダブリュ)は、以下の契約形態を示す記号と
置き換えてください。例えば、本OSを組み込んだ製品を1,000台まで
量産する場合で、かつソースコードが不要な場合の発注型名の末尾は
'K'です。
記号 契約形態
1 評価ライセンス、1台のホストコンピュータにインストール可能
5 評価ライセンス、5台のホストコンピュータにインストール可能
A 評価ライセンス、10台のホストコンピュータにインストール可能
K 量産ライセンス、組み込み数1,000台まで、ソースコードなし
U 量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコードなし
Z 量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコード付き