RENESAS TOOL NEWS 2007年06月01日 : 070601/tn3
| 統合開発環境High-performance Embedded Workshop
ご使用上のお願い
--R8C/2A, R8C/2B, R8C/2CおよびR8C/2Dグループ用
プロジェクト作成について-- |
High-performance Embedded Workshopの使用上の注意事項を連絡します。
- R8C/2A, R8C/2B, R8C/2CおよびR8C/2Dグループ用プロジェクト作成時の注意事項
1. 内容
R8C/TinyシリーズのR8C/2A, R8C/2B, R8C/2CもしくはR8C/2Dグループのマイコン
用にプロジェクトを作成した場合、誤ったCPUオプションおよびライブラリ
ファイル名が選択され、ビルドを実行するとリンクエラーが発生します。
2. 発生条件
以下の条件すべてに該当する場合に発生します。
(1) 以下のCコンパイラパッケージを使用してワークスペースを作成している。
M16Cシリーズ*用 Cコンパイラパッケージ (M3T-NC30WA) V.5.43 Release 00
* M16C/60, /30, /20, /10, /TinyおよびR8C/Tinyシリーズの総称です。
(2) 新規プロジェクトを作成するとき、
New Project-3/6-Setting the Contents of Files to be Generated
ダイアログボックスにおいて、ROM sizeプルダウンリストから64Kバイト
以上のサイズを選択した。
3. 回避策
以下の手順で、CPUオプションおよびライブラリファイル名を変更してください。
(1) メニュー「ビルド」→「Renesas M16C Standard Toolchain」を
クリックしてRenesas M16C Standard Toolchainダイアログボックスを開く。
(2) リンカタブをクリックして、カテゴリプルダウンリストから入力を、
オプション項目プルダウンリストからライブラリファイルを選択する。
(3) ライブラリファイル名リストに表示されるr8clibをダブルクリックして
ライブラリファイルの設定ダイアログボックスを開く。
(4) ライブラリ名テキストボックスに表示されている"r8clib"を"nc30lib"に
書き換える。
(5) OKボタンをクリックしてライブラリファイルの設定ダイアログボックスを
閉じる。
(6) Renesas M16C Standard ToolchainダイアログボックスのCPUタブを
クリックする。
(7) CPUタイププルダウンリストから「R8C/Tiny(R8C/2X)シリーズに対応した
コードを生成する」を選択する。
(8) OKボタンをクリックしてRenesas M16C Standard Toolchainダイアログ
ボックスを閉じる。
4. 恒久対策
M16Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC30WA)の次バージョンで
改修する予定です。