RENESAS TOOL NEWS 2007年06月01日 : 070601/tn4
| E10A-USBエミュレータソフトウェア
V.2.08 Release 01への
リビジョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engine、H8S および H8SXファミリ用エミュレータ
E10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)のエミュレータソフトウェアを
V.2.08 Release 01にリビジョンアップしました。
1. アップデート対象製品
エミュレータE10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)用
エミュレータソフトウェア V1.0.00 ~ V.2.08 Release 00
2. リビジョンアップ内容
2.1項の対象マイコンを使用しているシステムにおいて、2.2項の条件すべてに
該当する場合に、High-performance Embedded Workshopを使用してE10A-USB
エミュレータ経由でユーザプログラムをユーザシステム上のメモリにダウン
ロードするとメモリにプログラムが正しく書けない問題を改修しました。
なお、外部フラッシュメモリ領域へユーザプログラムをダウンロードする
場合は、本不具合には該当しません。
2.1 対象マイコン
SH7700シリーズ : SH7729、SH7729R、SH7709A、SH7709S、SH7706、および
SH7727グループのマイコン
2.2 条件
(1) ユーザシステムが、メモリのデータフォーマットとしてリトルエンディアン
を選択する(システムのパワーオンリセット時にMD5ピンがハイレベルと
なる)ように設計されている。
(2) メモリのデータ形式として、ワードまたはロングワードを選択している。
すなわち、ダウンロードモジュールダイアログボックス*の
アクセスサイズプルダウンリストから2(ワード)または
4(ロングワード)を選択している。
* High-performance Embedded Workshopのデバッグメニューをクリックして開き
デバッグの設定を選択して開いた「デバッグの設定」ダイアログボックスの
「追加」または「変更」ボタンをクリックすると開く。
3. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。
(1) 以下のダウンロードページからアップデートプログラム(ZIPファイル)を
ダウンロードしてください(6月5日から公開予定)。
日本語版
英語版
(2) ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム
(setup.exeファイル)を実行してください。
注意事項
インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance
Embedded Workshop V.4.01.01 以前のバージョンがインストールされている
場合は、V.4.02.00 にアップデートされます。