RENESAS TOOL NEWS 2007年06月01日 : 070601/tn5
| M16Cファミリおよび740ファミリ用デバッガ製品
ご使用上のお願い |
M16Cファミリおよび740ファミリ用デバッガの使用上の注意事項を連絡します。
* ソースプログラムで定義した変数の値を参照するための機能です。値を参照したい
変数を含むソースプログラムをエディタウィンドウに表示し、変数名の上で
マウスポインタを静止させると、変数の値をツールチップ表示します。
1. 該当製品
・M16Cファミリ
M32C PC7501 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
M32C PC4701 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
M32C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
M32C シミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
M32C FoUSB/UARTデバッガ V.1.02 Release 00
M16C R8C PC7501 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
M16C PC4701 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ V.1.02 Release 00
M16C R8C シミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
・740ファミリ
740 PC4701 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
740 コンパクトエミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
740 シミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
2. 内容
256バイトを超えるサイズの構造体型変数および共用体型変数をツールチップ
ウォッチ機能を使って表示すると、High-performance Embedded Workshopが
異常終了することがあります。
3. 回避策
ツールチップウォッチ機能を無効にしてください。あるいは、256バイトを超える
構造体型変数および共用体型変数を、ツールチップウォッチ機能を使って表示
しないようにしてください。
ツールチップウォッチ機能は以下の手順で無効にできます。
(1) High-performance Embedded Workshopのメニュー「基本設定」→
「オプション」を選択しオプションダイアログボックスを表示します。
(2) オプションダイアログボックスの「エディタ」タブをクリックします。
(3) "ツールチップウォッチ"チェックボックスのチェックをはずしてOKを
クリックします。
4. 恒久対策
次期バージョンで改修する予定です。