RENESAS TOOL NEWS 2007年06月16日 : 070616/tn4
| フラッシュ開発ツールキットV.4.00 Release 00 への
バージョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engine ファミリ、M16Cファミリ、H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8
ファミリ、および740ファミリ用のフラッシュ書き込みソフト フラッシュ開発
ツールキットを V.3.07 Release 02 から V.4.00 Release 00 へバージョンアップ
しました
1. バージョンアップ内容
1.1 サポートMCUの追加
(1) サポートMCUにH8ファミリの以下の3品種を追加しました。
H8/38776F, H8/38704F, およびH8/38702F
(2) サポートMCUにM16Cファミリの以下の26品種を追加しました。
グループ 品種
------------------------------------------------------
M16C/30P M3030SFEP, M3030SFDP, M3030RFGP, M3030RFEP
M3030RFDP, M3030RFCP, M3030RFAP, M30304GEP
M30304GDP, および M30302GGP
R8C/2D R5F212DC および R5F212DA
R8C/2C R5F212CC および R5F212CA
R8C/2B R5F212BC および R5F212BA
R8C/2A R5F212AC および R5F212AA
R8C/23 R5F2123C および R5F2123A
R8C/22 R5F2122C および R5F2122A
R8C/21 R5F2121C および R5F2121A
R8C/20 R5F2120C および R5F2120A
(3) サポートMCUに740ファミリの以下1品種を追加しました。
グループ 品種
------------------------------------------------------
38D5 M38D59FF
フラッシュ開発ツールキットでプログラムを書き込むシステム構成については、
各MCUにより異なります。
詳細はこちらを参照ください。
1.2 新オンチップデバッギングエミュレータE8a(R0E00008AKCE00)経由での書き込み
M16Cおよび740ファミリについては、書き込みハードウェアとして従来のE8に
加え、近日発売予定のE8aも使用できます。
SuperH RISC enging, H8SX, H8S, およびH8ファミリの書き込みについてはE8
ではなくE8aが使用可能になるよう順次対応します。
フラッシュ開発ツールキットとE8aを組み合わせて使用できるマイコン品種に
ついてはこちらを参照ください。(6月20日から公開予定)
1.3 新機能
プロジェクト作成の際、デバイスの選択時に入力したデバイス名の一部だけで
自動的にデバイス名をフィルタできる機能をサポートしました。
1.4 サポートOS
Windows 2000 および Windows XPをサポートします。
Windows Vista での動作については2007年5月16日発行 RENESAS TOOL NEWS 資料番号 070516/tn3
を確認ください。
2. 購入方法
旧バージョンからの無償アップデートはできません。新規購入をお願いします。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡
ください。
価格についても最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
製品名: フラッシュ開発ツールキット R0C00000FDW04R
バージョン番号: V.4.00
リリース番号: Release 00
製品の使用環境: Windows XPまたはWindows 2000
フラッシュ開発ツールキット V.3のインストール済みパソコンで、オート
アップデートユーティリティを実行した場合は、無償評価版V.4.00 Release 00
が追加インストールされます。
注: オートアップデートユーティリティーは、V.3.05 Release 00 以降をサポート
しています。
3. V.3のリビジョンアップについて
サポートMCU 追加のためのリビジョンアップを今後2回行う予定です。
1回目は、2007年7月末日でバージョンはV.3.07 Release 03の予定です。