RENESAS TOOL NEWS 2007年07月16日 : 070716/tn5
| SH2A-DUALマイコン用リアルタイムOS
HI7200/MP V.1.00 Release 00ご使用上のお願い |
SH2A-DUALマイコン用リアルタイムOS HI7200/MP V.1.00 Release 00の使用上の注意
事項を連絡します。
- RPC機能に関する注意事項
- サンプルプログラムに関する注意事項
1. RPC機能に関する注意事項
1.1 内容
RPCライブラリのAPI関数rpc_call()およびrpc_call_copycbk()からリターン
しない場合があります。
1.2 発生条件
RPCを初期化する関数rpc_init()で、pConfig->ulTableSizeを0にしている場合
に発生することがあります。
1.3 回避策
rpc_init()ではpConfig->ulTableSizeを1以上にしてください。
1.4 恒久対策
次バージョンで改修する予定です。
2. サンプルプログラムに関する注意事項
2.1 内容、発生条件
以下のサンプルヘッダファイルをC++プログラムからインクルードすると、コン
パイルエラーになります。
<SAMPLE_INST>\R0K572650D000BR\include\sample_add.h
<SAMPLE_INST>\R0K572650D000BR\include\sample_memcopy.h
<SAMPLE_INST>\R0K572650D000BR\include\sample_sort.h
<SAMPLE_INST>\R0K572650D000BR\include\sample_strlen.h
<SAMPLE_INST>\R0K572650D000BR\include\sample_svc.h
<SAMPLE_INST>\R0K572650D000BR\cpuid1\include\rpc_sample_clnt.h
<SAMPLE_INST>は該当製品のサンプルをインストールしたフォルダ名を
示します。デフォルトでは"C:\hi7200_sample"となります。
2.2 回避策
上記各ファイルの次の行を以下のとおり変更してください。
sample_add.h:30行目
sample_memcopy.h:30行目
sample_sort.h:33行目
sample_strlen.h:30行目
sample_svc.h:30行目
rpc_sample_clnt.h:31行目
変更前: extern C" {
変更後: extern "C" {
2.3 恒久対策
次バージョンで改修する予定です。