RENESAS TOOL NEWS 2007年08月01日 : 070801/tn10
| フラッシュ開発ツールキットご使用上のお願い
--オンチップデバッギングエミュレータE8を使用して(以下E8と略す)、740ファミリ
フラッシュ版マイコンの書き込みを行う場合の注意事項-- |
フラッシュ開発ツールキットの使用上の注意事項を連絡します。
- E8を使用して、740ファミリ フラッシュ版マイコンの書き込みを行う場合の
注意事項
1. 該当製品と該当マイコン
(1) 該当製品
・フラッシュ開発ツールキット V.3.05
・フラッシュ開発ツールキット V.3.06
・フラッシュ開発ツールキット V.3.07
・フラッシュ開発ツールキット V.4.00
(2) 該当マイコン
グループ 品種
--------------------------------------------
7516 M37516F8 および M37516F8
38D5 M38D59FF および M38D59FF
3851 M38517F8 および M38517F8
3850A M38507F8A および M38507F8A
3804L M38049FFL および M38049FFL
3804H M38049FFH および M38049FFH
3803L M38039FFL および M38039FFL
3803H M38039FFH および M38039FFH
2. 内容
E8を使用して、740ファミリ フラッシュ版マイコンへの書き込み時に、E8内部で
信号が衝突する場合があります。
書き込みへの影響はありませんが、長期的に使用した場合E8の故障となる可能性
があります。
740ファミリ フラッシュ版以外のマイコンについては、本問題は発生しません。
3. 対応策
以下の改修版のご使用をお願いいたします。
・V.3.05、V.3.06、V.3.07をご使用の場合、以下の改修版をご使用ください。
フラッシュ開発ツールキット V.3.07 Release 03
・V.4.00をご使用の場合、以下の改修版をご使用ください。
フラッシュ開発ツールキット V.4.00 Release 01
なお、フラッシュ開発ツールキット V.3 から V.4 への無償アップグレードサー
ビスは行っておりません。新規購入が必要です。
4. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。
以下のダウンロードサイトから最新版のインストーラをダウンロードして実行
してください。(8月6日から公開予定)
http://japan.renesas.com/fdt_download
また、同日発行の以下のツールニュースも参照ください。
・フラッシュ開発ツールキット V.3.07 Release 03 へのリビジョンアップのお知
らせ
RENESAS TOOL NEWS 資料番号070801/tn11
・フラッシュ開発ツールキット V.4.00 Release 01 へのリビジョンアップのお知
らせ
RENESAS TOOL NEWS 資料番号070801/tn12