RENESAS TOOL NEWS 2007年08月01日 : 070801/tn11
| フラッシュ開発ツールキットV.3.07 Release 03 への
リビジョンアップのお知らせ |
フラッシュ開発ツールキット(SuperH RISC engine ファミリ、M16Cファミリ、
H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8ファミリ、および740ファミリ用のフラッシュ
書き込みソフト)を V.3.07 Release 02からV.3.07 Release 03 へリビジョンアップ
しました。
1. 改修内容
1.1 サポートMCUの追加
(1) サポートMCUにH8ファミリの以下の3品種を追加しました。
H8/38776F, H8/38704F, およびH8/38702F
(2) サポートMCUにM16Cファミリの以下の26品種を追加しました。
以下の品種は、E8エミュレータ経由でのみ書き込み可能です。
グループ 品種
------------------------------------------------------
M16C/30P M3030SFEP, M3030SFDP, M3030RFGP, M3030RFEP
M3030RFDP, M3030RFCP, M3030RFAP, M30304GEP
M30304GDP, および M30302GGP
R8C/2D R5F212DC および R5F212DA
R8C/2C R5F212CC および R5F212CA
R8C/2B R5F212BC および R5F212BA
R8C/2A R5F212AC および R5F212AA
R8C/23 R5F2123C および R5F2123A
R8C/22 R5F2122C および R5F2122A
R8C/21 R5F2121C および R5F2121A
R8C/20 R5F2120C および R5F2120A
(3) サポートMCUに740ファミリの以下1品種を追加しました。
以下の品種は、E8エミュレータ経由でのみ書き込み可能です。
グループ 品種
------------------------------------------------------
38D5 M38D59FF
1.2 E8ファームウェア不具合改善
740ファミリのフラッシュメモリマイコンに書き込みを行う場合に、E8内部で信
号が衝突する場合がありこれを改修しました。
書き込みへの影響はございませんが、長期的に使用した場合E8の故障となる可能
性がありますので、該当するマイコンをご使用の方は、V.3.07 Release 03 以降
の製品をご利用ください。
(1) 該当製品
フラッシュ開発ツールキット V.3.05 Release 00 ~ V.3.07 Release 02
V.4.00 Release 00
(2) 該当マイコン
グループ 品種
------------------------------------------------------
7516 M37516F4 および M37516F8
38D5 M38D59FF
3851 M38517F8
3850A M38507F8A
3804L M38049FFL
3804H M38049FFH
3803L M38039FFL
3803H M38039FFH
詳細は同日発行のRENESAS TOOL NEWS 資料番号070801/tn10を参照ください。
2. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。
以下のダウンロードサイトから最新版のインストーラをダウンロードして実行
してください。(8月6日公開予定)
本バージョンへオートアップデートユーティリティーを使用してアップデート
することはできません。
http://japan.renesas.com/fdt_download
3. 注意事項
(1) 本リビジョンアップは、フラッシュ開発ツールキット V.4.00 Release 00で
追加サポートしたMCUをV.3でも使用できるようにしたものです。
V.4.00 Release 00からアップデートするものではありません。
(2) フラッシュ開発ツールキット V.3.07 Release 03をインストールしている
パソコンで、オートアップデートユーティリティーを実行した場合には、V.4
の無償評価版がインストールされます。