RENESAS TOOL NEWS 2007年08月01日 : 070801/tn12
| フラッシュ開発ツールキットV.4.00 Release 01 への
リビジョンアップのお知らせ |
フラッシュ開発ツールキット(SuperH RISC engine ファミリ、M16Cファミリ、
H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8ファミリ、および740ファミリ用のフラッシュ
書き込みソフト)を V.4.00 Release 00 からV.4.00 Release 01 へリビジョンアップ
しました。
1. 改修内容
740ファミリのフラッシュメモリマイコンに書き込みを行う場合に、E8内部で
信号が衝突する場合がありこれを改修しました。
書き込みへの影響はありませんが、長期的に使用した場合E8の故障となる可
能性がありますので、該当するマイコンをご使用の方は、V.4.00 Release 01
以降の製品をご利用ください。
(1) 該当製品
フラッシュ開発ツールキット V.4.00 Release 00
(2) 該当マイコン
グループ 品種
------------------------------------------------------
7516 M37516F4 および M37516F8
38D5 M38D59FF
3851 M38517F8
3850A M38507F8A
3804L M38049FFL
3804H M38049FFH
3803L M38039FFL
3803H M38039FFH
2. アップデート方法
V.4.00 Release 00 からオートアップデートユーティリティを使用して
アップデートできます。
また、以下のダウンロードサイトから最新版のインストーラをダウンロードして
実行することでもアップデートが可能です。(8月6日公開予定)
http://japan.renesas.com/fdt_download