RENESAS TOOL NEWS 2007年08月01日 : 070801/tn5
| エミュレーションプローブM30850T2-EPBおよび
M30870T-EPB ご使用上のお願い |
M16C ファミリ M32C/80 シリーズ M32C/80, M32C/84, M32C/85, M32C/86, M32C/8A
グループ用エミュレーションプローブ M30850T2-EPBおよびM32C/87グループ用
エミュレーションプローブM30870T-EPBの使用上の注意事項を連絡します。
1. 該当製品
M30850T2-EPBおよびM30870T-EPB
2. 問題
上記エミュレーションプローブをPC7501エミュレータに接続した場合、組合
せによりエミュレータデバッガの起動ができなくなる場合があります。
3. 解決策
以下の手順でMCU ファイルとファームウェアファイルのアップデートを行って
ください。
3.1 M32C PC7501 エミュレータデバッガ使用時
(1)M32C PC7501 エミュレータデバッガ V.1.03 Release 00以降が
インストールされているかを確認してください。
バージョンの確認は、エミュレータデバッガを起動して
スクリプトウィンドウでVERコマンドを実行することで確認できます。
ご使用のエミュレータデバッガが最新でない場合は
以下のホームページからアップデートプログラムをダウンロードして、実行
することで最新版にアップデートできます。
http://japan.renesas.com/m32c_pc7501_dbg_download
その他の方法については、下記URLのダウンロードページの注意事項を
参照ください。
(2)M32C PC7501 エミュレータデバッガがインストールされている
ホストマシンへ、下記URLから インストーラ圧縮ファイル
“m30870fw_mcu_file_installer20070801.zip”をダウンロードして 、
解凍してください。
(3)インストーラ“m30870fw_mcu_file_installer20070801.exe”をダブル
クリックするとインストールを始めますので、画面に表示される指示に
従ってインストールを実施してください。
M30850T2-EPBの場合のダウンロードページ (8月6日から公開予定)
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/download/m30850t2-epb.htm
M30870T-EPBの場合のダウンロードページ (8月6日から公開予定)
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/download/m30870t-epb.htm
3.2 エミュレータデバッガ M3T-PD308F使用時
(1)M3T-PD308F(保守製品) の最終バージョンV.3.20 Release 1がインストール
されているかを確認してください。
バージョンの確認は、M3T-PD308Fを起動してスクリプトウィンドウで
VERコマンドを実行することで確認できます。
V.3.20 Release 1でない場合は下記のツールニュースを参照し、
アップデートしてください。
2004年4月1日発行 RENESAS TOOL NEWS 資料番号:RSO-M3T-PD308F-040401D
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/n040401/tn7.htm
(2)M3T-PD308Fがインストールされているホストマシンへ、項目3.1のURLから
“m30870t-epb20070801.zip”(MCU ファイルおよびファームウェア圧縮ファ
イル)をダウンロードし、解凍してください。
(3)MCU ファイル、ファームウェアファイルをコピーしてください。
・MCU ファイルのあるディレクトリ(Mcufiles)に、“m30850.mcu”、
“m30870.mcu”、“m30870_ad.mcu”を上書きコピーください。
・エミュレータデバッガ実行ファイル(pd308f.exe)があるディレクトリに、
“m30870f.s”をコピーください。
3.3 新規ファームウェアファイルのダウンロードと確認
(1)項目3.1または3.2でMCU ファイルとファームウェアファイルをアップデート
した後、PC7501へファームウェアファイルをダウンロードしてください。
詳細は、該当製品のユーザーズマニュアル 2.7「ファームウェアのダウン
ロード」を参照ください。
エラーが表示された場合には項目3.1または3.2からやり直してください。
(2)PC7501へファームウェアをダウンロードした後、セルフチェックを実施して
正常終了することを確認してください。
詳細は、ユーザーズマニュアル 2.8「セルフチェック」を参照ください。
(3)エミュレータデバッガを起動、スクリプトウィンドウでVERコマンドを実行
し、ファームウェアが M30870F V1.00.00であることを確認してください。
4. 注意事項
エミュレーションプローブ使用時の注意事項が、以下の各製品の補足資料
に記載されています。ご使用前に必ずお読みください。
M30850T2-EPB 補足資料 (8月6日更新予定) (25 KB PDF):
http://documentation.renesas.com/jpn/products/tool/rjj10j1193_m30850t2epb_s.pdf
M30870T-EPB 補足資料 (8月6日更新予定) (24 KB PDF):
http://documentation.renesas.com/jpn/products/tool/rjj10j0649_m30870tepb_s.pdf