RENESAS TOOL NEWS 2007年08月01日 : 070801/tn8
| E8a エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00
ご使用上のお願い
--付属のH8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラ(無償評価版)
V.6.01 R03 に関する注意事項-- |
オンチップデバッギングエミュレータE8a用エミュレータソフトウェアに付属の
H8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラ(無償評価版) V.6.01 R03使用上の
注意事項を連絡します。
1. 該当製品
E8a エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00に含まれている
H8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラ(無償評価版) V.6.01
Release 03
上記以外のH8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラ(無償評価版) V.6.01
Release 03は該当しません。
2. 内容
該当製品をインストールすると、アセンブラのワークスペース作成時にC言語の
コメントが出力されたアセンブラソースファイル(vecttbl.src)が生成される
場合があります。そのため、同ファイルでアセンブルエラーが発生します。
なお、Cスタートアップファイルではこの現象は発生しません。
3. 発生条件
以下のすべての条件を満たす場合に、発生することがあります。
(1)該当製品をインストールしている。
(2)High-performance Embedded Workshopの新規プロジェクトワークスペース
作成時に開く「新規プロジェクトワークスペース」ダイアログで以下の
選択をしている。
・プロジェクトタイプ選択リストボックスで、"Assembly Application"を
選択している。
・「CPU種別」選択リストボックスで、"H8S,H8/300"を選択している。
4. 回避策
以下のいずれかの回避策を実施ください。
・アセンブラソースファイル(vecttbl.src)に記述されているC言語のコメントを
削除してください。
・下記URLよりH8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラ(無償評価版) V.6.01
Release 03をダウンロードし、インストールしてください。
http://japan.renesas.com/h8c_download
5. 恒久対策
E8aエミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00Aで改修しました。
詳細は、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 070801/tn9を参照ください。