RENESAS TOOL NEWS 2007年08月01日 : 070801/tn9
| E8a エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00Aへの
リビジョンアップのお知らせ |
オンチップデバッギングエミュレータE8aのエミュレータソフトウェアを
V.1.00 Release 00 からV.1.00 Release 00A にリビジョンアップしました。
1. リビジョンアップ内容
同日発行のRENESAS TOOL NEWS 資料番号070801/tn8の問題を修正しました。
- E8a エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00に含まれているH8SX,
H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラ(無償評価版) V.6.01 Release
03をインストールすると、アセンブラのワークスペース作成時にC言語の
コメントが出力されたアセンブラソースファイル(vecttbl.src)が生成され
る場合があります。そのため、同ファイルでアセンブルエラーが発生します。
問題の詳細はRENESAS TOOL NEWS 資料番号070801/tn8を参照ください。
2. アップデート方法
オンラインアップデート(無償)が可能です。
オートアップデートユーティリティ経由または以下のページからアップデート
プログラムをダウンロードして実行してください(8月6日から公開予定)。
http://japan.renesas.com/e8a_download
注意:
アップデートプログラムを実行すると、High-performance Embedded Workshop
V.4.01.01以前のバージョンがインストールされている環境では、V.4.02.00に
リビジョンアップされます。