RENESAS TOOL NEWS 2007年08月16日 : 070816/tn1
| E10A-USBエミュレータソフトウェア
V.2.09 Release 00への
リビジョンアップのお知らせ |
概要
SuperH RISC engine、H8SX および H8Sファミリ用エミュレータ
E10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)のエミュレータソフトウェアを
V.2.09 Release00にリビジョンアップしました。
1. アップデート対象製品
エミュレータE10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)用
エミュレータソフトウェア V1.0.00 ~ V.2.08 Release 01
2. リビジョンアップ内容
2.1 サポートデバイスの追加
以下のデバイスを追加しました。
| デバイスグループ |
デバイス |
| H8S |
H8S/2117F |
| H8SX |
H8SX/1648F, H8SX/1644F, H8SX/1642F, H8SX/1638F, H8SX/1634F, H8SX/1632F, H8SX/1622F |
| SH-2 |
R5F71464R, R5F71494R, R5F71491R, R5F71464A, R5F71494A |
| SH-2A |
SH7670, SH7671, SH7672, SH7673 |
| New_SH-Mobile |
SH7362(SH-MobileL3V2), SH7363(SH-MobileUL) |
| SH-4A |
SH7764 |
2.2 H8Sデバイスグループの以下のデバイスのデバッグ機能として
外部Flashメモリへのダウンロード機能を追加しました。
H8S/2378F
H8S/2368F
3. アップデート方法
無償でオンラインアップデート可能です。
オートアップデートユーティリティを使用するか(8月22日から利用可能)、
以下に示す手順によりアップデートすることができます。
(1) 以下のダウンロードページからアップデートプログラム(ZIPファイル)を
ダウンロードしてください(8月22日から公開予定)。
日本語版:http://japan.renesas.com/e10a_usb_download
(2) ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム
(HewInstMan.exe ファイル)を実行してください。
4. 注意事項
本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance
Embedded Workshop V.4.01.01 以前のバージョンがインストールされている
場合は、V.4.03.00 にアップデートされます。