RENESAS TOOL NEWS 2007年08月16日 : 070816/tn2
| E8 エミュレータソフトウェア V.2.10 Release 00への
リビジョンアップのお知らせ |
M16CおよびH8ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータE8のエミュレータ
ソフトウェアをV.2.09 Release 02 からV.2.10 Release 00 にリビジョンアップ
しました。
1. リビジョンアップ内容
1.1 リビジョンアップしたエミュレータデバッガ
E8エミュレータソフトウェア V.2.10 Release 00は以下のとおり
リビジョンアップしたデバッガを含みます。
- R8C/Tiny E8エミュレータデバッガ V.2.06.00
- M16C/Tiny, M16C/62P E8エミュレータデバッガ V.2.02.00
- M32C/80 E8エミュレータデバッガ V.2.02.00
- H8/300H Tiny, H8/300H Super Low Power, H8/300L Super Low Power
E8 エミュレータデバッガ V.1.05.00
1.2 サポートMCUの追加
デバッグ対象のMCUとして、以下のMCUを新たに追加しました。
(1) R8C/Tinyシリーズ
R8C/20グループ: R5F2120A およびR5F2120C
R8C/21グループ: R5F2121A およびR5F2121C
R8C/22グループ: R5F2122A およびR5F2122C
R8C/23グループ: R5F2123A およびR5F2123C
R8C/2Aグループ: R5F212AA およびR5F212AC
R8C/2Bグループ: R5F212BA およびR5F212BC
R8C/2Cグループ: R5F212CA およびR5F212CC
R8C/2Dグループ: R5F212DA およびR5F212DC
(2) M16C/60シリーズ
M16C/6Sグループ: M306S0FA
(3) H8/300H Tinyシリーズ
H8/36079グループ: H8/36079F
1.3 機能変更および追加機能
1.3.1 R8C/Tiny E8エミュレータデバッガ、M16C/Tiny, M16C/62P E8エミュレータ
デバッガ、およびM32C/80 E8エミュレータデバッガ
(1) ターゲットMCUの選択方法を改善しました。
従来はエミュレータ設定ダイアログボックスのデバイス選択リスト
ボックスにサポートMCU全てを表示していましたが、
MCUグループ選択リストボックスで選択したMCUグループに属する
MCUのみをデバイス選択リストボックスに表示するようにしました。
これにより、デバッグ対象のMCUを選択しやすくなりました。
(2) プログラム実行中でもイベントブレークを設定できるようにしました。
(3) イベントブレークの設定操作をマクロに記録することができる
ようにしました。
(4) CPU書き換えモードを使用したプログラムをデバッグするための
専用モード「CPU書き換えモードのデバッグ」を追加しました。
同モードは、デバッガ起動時に開くエミュレータ設定ダイアログボックス
で選択できます。
(5) Start/Stopファンクション機能を追加しました。本機能は、プログラム
停止直後や開始直前に、ユーザプログラムの中から選択した関数または
サブルーチンを実行します。
これにより、ブレーク時に動作を停止しておきたい機能を自動で停止
または再開処理を実行させることができます。
選択できる関数またはサブルーチンにはマイコン毎に制約があります。
制約を守っていない場合、エミュレータが正常に動作しなくなる場合が
あります。ご使用の際には最新のE8 エミュレータ ユーザーズマニュアル
を必ずお読みください。
最新のマニュアルは8月22日以降にWebに掲載予定です。
http://japan.renesas.com/e8 -> ドキュメント
(6) 新規インストール後、初めてE8エミュレータデバッガを起動する際、
Driver Detailsダイアログボックスを表示しないようにしました。
1.3.2 H8/300H Tiny, H8/300H Super Low Power, H8/300L Super Low Power
E8 エミュレータデバッガ
(1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号070401/tn5でお知らせした
H8/38704Fをデバッグする場合の注意事項 を改修しました。注意事項の
詳細は以下をご参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/070401/tn5.htm
(2) イベントブレークの設定操作をマクロに記録することができる
ようにしました。
(3) 以下に示すオンチップオシレータでも起動可能なマイコンがターゲット
である場合は、システムクロック入力ダイアログボックスを表示しない
ようにしました。
オンチップオシレータでも起動可能なMCU:
H8/36902F, H8/36912F, H8/36077F, H8/36079F, H8/36094F, H8/36109F
2. アップデート方法
無償でオンラインアップデート可能です。
オートアップデートユーティリティを使用するか(8月23日から利用可能)、
以下のページからアップデートプログラムをダウンロードしてインストールして
ください(8月22日から公開予定)。
日本語版: http://japan.renesas.com/e8_download
注意:
1. アップデートプログラムはフルパッケージ版とデバッガパッケージ版が
あります。
フルパッケージ版は、E8エミュレータデバッガ、統合開発環境
High-performance Embedded Workshop、Cコンパイラパッケージ無償
評価版、ユーザーズマニュアル、およびオートアップデートユーティ
リティが同梱されています。
デバッガパッケージ版は、E8エミュレータデバッガおよび
High-performance Embedded Workshopのみです。
2. アップデートプログラムをインストールすると、High-performance Embedded
Workshop V.4.01.01以前のバージョンがインストールされている環境では、
V.4.02.00にアップデートされます。