RENESAS TOOL NEWS 2007年09月01日 : 070901/tn2
| MISRA C ルールチェッカ SQMlint
ご使用上のお願い |
MISRA C ルールチェッカ SQMlintの使用上の注意事項を連絡します。
- "MISRA2004" および "グループ定義ファイル" オプションに関する注意事項
1. 該当製品
MISRA C ルールチェッカ SQMlint
V.1.00 Release 1 ~ V.1.03 Release 00
2. 内容
該当製品と2007年9月以降にリリースされるコンパイラ製品*を組み合わせて
使用する場合、Renesas xxx Standard Toolchainダイアログボックスの
コンパイラタブのカテゴリリストにMISRA Cルール検査もしくはMISRA Cルール
チェックが表示されますが、いずれかを選択するとSQMlintのオプションとして
新規追加された"MISRA2004" および"グループ定義ファイル"が表示されることが
あります。これらのオプションをサポートしていないバージョンでこれらを選択
するとビルド時にエラーが発生します。
該当製品と該当コンパイラ製品を組み合わせて使用する場合は、"MISRA1998"
オプションを選択してください。
"MISRA2004" および "グループ定義ファイル" オプションは、SQMlint V.2.00
から使用可能となる予定です。
SQMlint V.2.00のリリースはRENESAS TOOL NEWSでご案内します。
* 2007年9月にリリースされる次の製品も該当します。
- R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.01 Release 00
- H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.6.02 Release 00