RENESAS TOOL NEWS 2007年09月01日 : 070901/tn3
| SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
ご使用上のお願い |
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージの使用上の注意事項を連絡します。
1. 該当製品
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
V.9.00 Release 00 ~ 9.01 Release 01
2. 内容
カスタムビルドフェーズが登録されているプロジェクトのツールチェイン
バージョンを変更すると、High-performance Embedded Workshopが異常終了
することがあります。
3. 発生条件
以下の条件すべてを満たしている場合に発生します。
(1) SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージV.8.00 Release 05または
それ以前のバージョンで作成したプロジェクトがある。
(2) 名前に「Hitachi」という文字列が含まれているカスタムビルドフェーズが
(1)のプロジェクトに登録されている。
(3) (1)のプロジェクトのツールチェインバージョンを該当製品の
V.9.00 Release 00またはそれ以降のバージョンへ変更する。
4. 回避策
カスタムビルドフェーズ名には、「Hitachi」という文字列を使用しないで
ください。
5. 恒久対策
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージの次バージョンで改修する
予定です。