RENESAS TOOL NEWS 2007年09月01日 : 070901/tn5
| R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ
V.1.01 Release 00
発売のお知らせ |
R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.01 Release 00* を発売しました。
* V.1.00 Release 00は欠番です。
1.内容
1.1 概要
本製品は以下のツールからなるCコンパイラパッケージです。組み込み用途にお
けるROM化システムの開発を前提とし、コード生成効率やプログラム実行速度を
向上させる強力な最適化機能をはじめ、豊富な機能を提供します。
このほか、各種ユーティリティーや、ソースコードの品質向上を支援する拡張
機能MISRA C ルールチェッカ(別売)もご用意しています。
パッケージには以下が含まれます。
Cコンパイラ
ANSI-C仕様をベースに、組み込み制御システムに適した豊富な機能を
提供します。
アセンブラ
アセンブリ言語ソースファイルからR32C/100シリーズの機械語ファイルを
生成します。
シミュレータデバッガ
ターゲットシステムのない段階で、アプリケーションのソースレベル
デバッグができるシミュレータです。
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
各コーディング~コンパイル~アセンブル~デバッグの一連の工程で使用
するツールを統合化し、生産性向上を支援します
製品の詳細については、以下データシートをご参照ください。
http://japan.renesas.com/r32c_c
1.2 動作環境
ホストマシン: IBM PC/AT互換機
OS: Windows XPまたは Windows 2000
2. 購入方法
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店まで
ご連絡ください。
価格についても最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
製品名: R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ
発注型名: R0C56400XSW01R
バージョン番号: V.1.01
リリース番号: Release 00
本製品の評価版をご用意しています。以下ダウンロードサイトより
ご利用ください(9月5日以降公開予定)
日本語版
3. MISRA Cルールチェッカ SQMlint ご使用の際のお願い
SQMlintを本製品と組み合わせて使用する場合は、同日発行のRENESAS TOOL NEWS
資料番号: 070901/tn2もご参照くださるようお願いいたします。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/070901/tn2.htm