RENESAS TOOL NEWS 2007年09月01日 : 070901/tn7
| シミュレータデバッガ カスタマイズキット
I/O DLLキット V.2.00リリースのお知らせ |
シミュレータデバッガ用カスタマイズキット I/O DLLキットV.2.00を
リリースしましたのでお知らせします。
1. 概要
I/O DLLキット V.2.00 は、High-performance Embedded Workshop上で動作する
以下のシミュレータデバッガ用I/O DLLの作成をサポートするキットです。
I/O DLL とは、シミュレータデバッガのシミュレータエンジンと連携して動作
するDLL(Dynamic Link Library)のことです。
・R32C/100シリーズ用
R32C シミュレータデバッガ V.1.00
・M32C/80, M16C/80, および M16C/70シリーズ用
M32C シミュレータデバッガ V.1.00 ~ V.1.03
・M16C/60, /30, /20, /10, /Tiny, および R8C/Tinyシリーズ用
M16C R8C シミュレータデバッガ V.1.00 ~ V.1.03
I/O DLLキット V.2.00の詳細は、以下データシートをご参照ください
(9月5日から公開予定)。
http://japan.renesas.com/hew_iodllkit
M32Rファミリ用シミュレータデバッガ M3T-PD32RSIM、もしくはM16Cファミリ用
シミュレータデバッガの保守製品 M3T-PD308SIM または M3T-PD30SIMを
ご使用の場合は、I/O DLLキット V.1.20をご使用ください。
I/O DLLキット V.1.20については、こちらをご参照ください。
注意事項:
I/O DLLキットは技術サポート対象外であることを前提として無償配布して
います。よって、I/O DLLに関するご質問にはお答えできない場合があります
ので、あらかじめご了承ください。
2. 入手方法
ダウンロードサイトからI/O DLLキット V.2.00のインストーラをダウンロードして実行して
ください(9月5日から公開予定)。