RENESAS TOOL NEWS 2007年09月16日 : 070916/tn2
| M3T-MR100K/4 およびM3T-MR100S/4
V.1.00 Release 00発売のお知らせ |
R32C/100シリーズ用リアルタイムOS M3T-MR100K/4およびM3T-MR100S/4を2007年9月
21日より発売いたします。
- リアルタイムOS評価ライセンス : M3T-MR100K/4 V.1.00 Release 00
- リアルタイムOS量産ライセンス : M3T-MR100S/4 V.1.00 Release 00
1. 製品の特長
(1)μITRON 4.0仕様に準拠しています。
(2)GUI化されたコンフィギュレータを用意しているため、M3T-MR100/4*を使用す
るアプリケーションプログラムの初期設定が容易です。
*評価ライセンスM3T-MR100K/4と量産ライセンスM3T-MR100S/4の総称。
(3)M32C/80, M16C/80, およびM16C/70シリーズ用リアルタイムOS M3T-MR308/4と
同等の機能をサポートしているため、M3T-MR308/4を使用したアプリケーショ
ンプログラムからの移植が容易です。
その他の仕様については、製品データシートを参照ください。
http://japan.renesas.com/m3t_mr100_4
2. 購入方法
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡
ください。
| 製品名: |
M3T-MR100K/4 (評価ライセンス)、
または
M3T-MR100S/4 (量産ライセンス) |
| 発注型名: |
R0R56400TRW01wJ |
| 注意: |
発注型名のw(小文字のダブリュ)は、以下の契約形態を示す記号と置き換えてください。
例えば、R32C/100シリーズMCUを使用して組み込み製品を1,000台まで
量産する場合で、かつソースコードが不要な場合の発注型名は
R0R56400TRW01KJです。 |
記号 |
契約形態 |
1 |
評価ライセンス、1台のホストコンピュータにインストール可能 |
5 |
評価ライセンス、5台のホストコンピュータにインストール可能 |
A |
評価ライセンス、10台のホストコンピュータにインストール可能 |
K |
量産ライセンス、組み込み数1,000台まで、ソースコードなし |
U |
量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコードなし |
Z |
量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコード付き |