RENESAS TOOL NEWS 2007年10月01日 : 071001/tn5
| E200Fエミュレータソフトウェア
V.1.08 Release 00へのリビジョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engineファミリ SH-4AおよびSH4AL-DSP CPUコア用エミュレータ
E200F R0E0200F0EMU00* および R0E0200F2EMU00** のエミュレータソフトウェアを
V.1.07 Release 01からV.1.08 Release 00にリビジョンアップしました。
*SH-Mobile用
**SH7780シリーズ用
1. アップデート対象製品
エミュレータE200F R0E0200F0EMU00用
エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00 ~ V.1.07 Release 01*
エミュレータE200F R0E0200F2EMU00用
エミュレータソフトウェア V.1.06 Release 00 ~ V.1.07 Release 01*
*V.1.07 Release 01 についてはリビジョンアップのご案内を実施して
おりません。V.1.07 Release 00との相違は自己診断プログラムの更新
(V.1.1.02 -> V.1.1.03)のみです。
2. リビジョンアップ内容
エミュレータE200F R0E0200F2EMU00のサポートデバイスに以下を追加しました。
| マイコンシリーズ |
デバイス |
| SH7780 |
SH7722(SH-MobileR) |
3. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。以下の2種類のいずれかで
アップデートしてください。
(1)ダウンロードページからアップデートする場合(10月4日から公開予定)
以下に示す手順によりアップデートすることができます。
(a)以下のダウンロードページからアップデートプログラム(ZIPファイル)を
ダウンロードしてください。
http://japan.renesas.com/e200f_download
(b)ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム
(HewInstMan.exe ファイル)を実行してください。
(2)オートアップデートユーティリティを使用する場合
(10月10日から利用可能予定)
注記:
オートアップデートユーティリティを使用する場合は、先にオートアップ
デートユーティリティをV.1.04.00以降にアップデートしてください。
詳細はRENESAS TOOL NEWS 資料番号070701/tn1を参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/070701/tn1.htm
4. 注意事項
本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance
Embedded Workshop V.4.02.00 以前のバージョンがインストールされている
場合は、V.4.03.00 にアップデートされます。