RENESAS TOOL NEWS 2007年10月01日 : 071001/tn7
| E8aおよびE8エミュレータソフトウェア
ご使用上のお願い
--R8C/22グループのMCU環境で デバッグをする際の
注意事項-- |
オンチップデバッギングエミュレータE8aおよびE8用エミュレータソフトウェアの
使用上の注意事項を連絡します。
- R8C/22グループのMCU環境でデバッグをする際の注意事項
1. 該当製品
(1)E8aエミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00およびV.1.00 Release 00A
(2)E8エミュレータソフトウェア V.2.08 Release 00 ~ V.2.10 Release 00
2. 内容
該当エミュレータソフトウェアに含まれるR8Cエミュレータデバッガ起動時に
開くエミュレータ設定ダイアログで、R8C/22グループを選択している場合に、
CAN*用のSFR領域(1300h~147Fh番地)のメモリ内容がデバッガ上で正しく表示
されません。
*CANは Controller Area Networkの略で、独 Robert Bosch GmbHが提唱して
いる車載用のネットワーク仕様です。
3. 発生条件
以下のすべての条件を満たす場合に、発生することがあります。
(1)該当製品に含まれる以下のエミュレータデバッガを使用している。
・E8a R8C エミュレータデバッガ
・E8 R8C エミュレータデバッガ
(2)上記エミュレータデバッガのエミュレータ設定ダイアログのデバイス
選択欄で、R8C/22グループの下記デバイスの何れかを選択している。
R5F21226, R5F21227, R5F21228, R5F2122A, およびR5F2122C
4. 回避策
エミュレータ設定ダイアログのデバイス選択欄でR8C/23グループの下記デバイス
の何れかを選択してください。
R5F21236, R5F21237, R5F21238, R5F2123A, およびR5F2123C
5. 恒久対策
次期バージョンで改修します。