RENESAS TOOL NEWS 2007年10月12日 : 071012/tn1
| フラッシュ開発ツールキットV.4.00 Release 02 への
リビジョンアップのお知らせ |
フラッシュ開発ツールキット(SuperH RISC engine ファミリ、M16Cファミリ、
H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8ファミリ、および740ファミリ用のフラッシュ
書き込みソフト)を V.4.00 Release 01 からV.4.00 Release 02 へリビジョンアップ
しました。
1. リビジョンアップ内容
1.1 サポートMCUの追加
E8aオンチップデバッギングエミュレータ、
HS0008EAUF1Hマイコンオンボード書き込み用アダプタボード、または
RS-232CシリアルポートでサポートMCUが追加されています。
(1)E8a、HS0008EAUF1H、またはRS-232Cでの書き込みに使用可能
| H8Sファミリ: |
H8S/2280BF,
H8S/2280RBF, H8S/2602F, H8S/2604F, H8S/2607F, H8S/2609F |
| H8ファミリ: |
H8/38002F |
(2)E8aでの書き込みに使用可能
下記の品種は、HS0008EAUF1HおよびRS-232C経由の書き込みは既に対応済み
です。
| H8Sファミリ: |
H8S/2612F,
H8S/2628F, H8S/2630F, H8S/2635F, H8S/2649F |
| H8ファミリ: |
H8/38014F, H8/38124F |
(3)RS-232Cでの書き込みに使用可能
M16Cファミリの以下の品種をRS-232C経由で書き込みできるようにしました。
以下の品種は、E8およびE8aエミュレータ経由の書き込みは既に対応済みで
す。
M30882FW, M30882FJ, M30882FH, M30880FW, M30880FJ, M30880FH,
M3087BFL, M3087BFK, M30879FL, M30879FK, M30878FJ, M30876FJ,
M30875FH, M30873FH, M30865FJ, M30855FW, M30855FJ, M30855FH,
M30853FW, M30853FJ, M30853FH, M30852FJ, M30850FJ, M30845FW,
M30845FJ, M30845FH, M30843FW, M30843FJ, および M30843FH
1.2 740ファミリQzROM版マイコンの書き込みを行う場合の注意事項の改修
740ファミリ7545, 7546, 7547, 7548, および7549グループQzROM版マイコン
の内蔵ROMにプログラムを書き込む場合の注意事項を改修しました。
問題の詳細は、以下のURLで2007年9月16日発行 RENESAS TOOL NEWS
資料番号 070916/tn5 を参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/070916/tn5.htm
2. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。
以下のダウンロードサイトから最新版のインストーラをダウンロードして
実行することでアップデートできます。(10月17日公開予定)
http://japan.renesas.com/fdt_download
V.4.00 Release 01 からは、オートアップデートユーティリティを使用して
もアップデート可能です。