RENESAS TOOL NEWS 2007年11月01日 : 071101/tn1
Peripheral Driver Generator(日本語版) V.1.02への
リビジョンアップのお知らせ |
M16C/60, M16C/Tiny, R8C/Tiny, およびH8/300H Tinyシリーズ用
マイコン内蔵周辺I/Oドライバ作成支援ツール Peripheral Driver Generatorを
V.1.01.000からV.1.02にリビジョンアップしました。
1. リビジョンアップ内容
サポートマイコンに以下の品種を追加しました。
・M16C/60シリーズ M16C/62Pグループ
・R8C/Tinyシリーズ R8C/22, R8C/23, R8C/26, R8C/27, R8C/28, R8C/29,
R8C/2A, R8C/2B, R8C/2C, およびR8C/2Dグループ
上記サポートマイコンの以下の周辺機能をサポートしました。
シリアル:同期および非同期
タイマ :タイマモード、イベントカウンタモード、
インプットキャプチャモード、など
I/O :I/O設定
割り込み:割り込み設定
A/D :単発モード、繰り返しモード、単掃引モード、など
なお、上記のサポートマイコンで設定した内容は、Peripheral Driver
Generatorで既にサポートしている他のマイコン用に変換可能です。
ただし、V.1.01.000以前のバージョンのPeripheral Driver Generator
で作成したプロジェクトを他のマイコン用に変換する場合は、一旦V.1.02で
プロジェクトを読み込む必要があります。
2. 動作環境
ホストマシン:IBM PC/AT互換機
OS: Windows XPまたはWindows 2000
言語: 日本語
3. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。
以下のダウンロードサイトからインストーラをダウンロードして実行して
ください(2007年11月6日から公開予定)。
http://www.japan.renesas.com/pdg_download