RENESAS TOOL NEWS 2007年11月01日 : 071101/tn3
M16C/60, /30, /20, /10, /Tiny, および
R8C/Tinyシリーズ用
サイクルアキュレートシミュレータデバッガ
ベータ版
公開のお知らせ |
M16C R8C サイクルアキュレートシミュレータデバッガのベータ版を公開します。
今回のベータ版公開では、サイクル精度や使い勝手を評価していただき、
お客様のご意見を仕様に反映して、量産製品をレベルアップさせることを
目的としています。仕様等に関してお気づきの点がございましたら、以下の
弊社Webページよりお知らせください。
http://japan.renesas.com/inquiry
1. 概要
M16C R8C サイクルアキュレートシミュレータデバッガは、既存のM16C R8C
シミュレータデバッガのサイクル数計測機能の精度を向上したシミュレータ
デバッガです。
2. 拡張機能
本製品を使用して、バス幅、命令キューバッファ、およびウエイト数を考慮した
サイクル数を計測できます。以下に拡張している機能を示します。
(1)バス幅およびメモリアクセスサイクル数を設定できるようにしました。
(2)命令キューバッファおよびバスの動作をシミュレーションできるように
しました。
(3)トレースウィンドウのバスモードのサイクル精度が向上しました。
3. 入手方法およびインストール
以下のURLからインストーラをダウンロードして実行してください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/071101/M16CCASim_V010R00Beta.exe
ファイルサイズ: 77.2MB
注意:
本製品のインストーラは、既存のM16C R8C シミュレータデバッガを上書き
します。したがって、既存のM16C R8C シミュレータデバッガをインストール
済みの場合は、本製品を新しいディレクトリにインストールするようお願い
いたします。
詳細は、以下のURLで製品のリリースノートをご参照ください。
http://documentation.renesas.com/jpn/products/tool/rjj10j2075_m16ccasimsw_n.pdf