ツールニュース |
|||
|
RENESAS TOOL NEWS 2007年11月01日 : 071101/tn5
Windows Vista上でのルネサステクノロジ製開発環境ソフトウェア製品の 動作確認の追加情報をご連絡します。 なお、本ニュースは2007年5月16日に発行しましたルネサステクノロジ開発環境 ソフトウェア製品Windows Vista対応のお知らせ (2)の続報です。 http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/070516/tn3.htm 1. 動作確認結果の概要 第2項の対象製品が、Windows Vista上で基本機能が動作することを 確認しました。 ただし、2007年5月16日発行のWindows Vista対応のお知らせのツール ニュースの3項および4項と同じ問題および制限事項がありますので、従来の Windows上(XP/2000等)で使用されることを推奨します。 また、新たな制限事項を追加する可能性がありますので、その場合はツール ニュースで別途ご案内します。 2. 対象製品 動作確認を実施した製品名を示します。 ・R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.01 Release 00 ・R32Cシリーズ用シミュレータデバッガ V.1.00 Release 00 ・E8a エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00A ・R32C/100シリーズ対応リアルタイムOS M3T-MR100/4 V.1.00 Release 00 3. 問題と回避方法 新たに判明した問題はありません。 2007年05月16日発行 RENESAS TOOL NEWS 資料番号 070516/tn3の内容と同じです。 詳細は以下のURLより3項をご参照ください。 http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/070516/tn3.htm 4. 制限事項 新たに判明した制限事項はありません。 2007年05月16日発行 RENESAS TOOL NEWS 資料番号 070516/tn3の内容と同じです。 詳細は以下のURLより4項をご参照ください。 http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/070516/tn3.htm 5. Windows Vistaへの対応計画 2007年02月01日発行 RENESAS TOOL NEWS 資料番号 070201/tn6の「2.2 Windows Vistaへの対応」で、8月以降にリリースする新製品(リビジョン アップを含む)から順次対応を行なう予定とご連絡しましたが、製品によっては、 8月以降のリリースでもWindows Vistaに対応できない場合があります。 詳細は各製品のバージョンまたはリビジョンアップのお知らせのツールニュース をご確認ください。 技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|