RENESAS TOOL NEWS 2007年11月06日 : 071106/tn1
| E10A-USBエミュレータソフトウェア
V.2.10 Release 00への
リビジョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engine、H8SX、および H8Sファミリ用エミュレータ
E10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)のエミュレータソフトウェアを
V.2.10 Release 00にリビジョンアップしました。
1. アップデート対象製品
エミュレータE10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)用
エミュレータソフトウェア V1.0.00 ~ V.2.09 Release 00
2. リビジョンアップ内容
以下のデバイスを追加しました。
デバイスグループ |
デバイス |
| SH-4A |
SH7730, SH77650, およびSH77651 |
| SH-3 |
SH7721 |
| SH-2 |
SH7136およびSH7137 |
| H8SX |
H8SX/1668RF, H8SX/1664RF, H8SX/1663RF,
H8SX/1658RF, H8SX/1654RF, H8SX/1653RF |
| H8S |
H8S/2117RF |
3. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。
以下の2種類の方法のいづれかでアップデートしてください。
・オートアップデートユーティリティを使用する(11月9日から利用可能予定)。
・Webのダウンロードページからアップデートプログラムをダウンロードする
(11月6日から公開予定)。
Webを利用する場合の手順は以下の通りです。
(1)以下のダウンロードページからアップデートプログラム(ZIPファイル)を
ダウンロードしてください。
http://japan.renesas.com/e10a_usb_download
(2)ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム
(HewInstMan.exe ファイル)を実行してください。
4. 注意事項
本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance
Embedded Workshop V.4.02 以前のバージョンがインストールされている
場合は、V.4.03.00 にアップデートされます。