RENESAS TOOL NEWS 2007年11月16日 : 071116/tn4
| R8C/Tinyシリーズ用エミュレーションプローブ R0E521000EPB00 および
コンパクトエミュレータ R0E521000CPE00 サポートMCU追加のお知らせ |
M16CファミリR8C/Tinyシリーズ用エミュレーションプローブ R0E521000EPB00および
コンパクトエミュレータ R0E521000CPE00で、R8C/2KおよびR8C/2LグループMCUの
サポートを開始しました。
1. 内容
エミュレーションプローブR0E521000EPB00およびコンパクトエミュレータ
R0E521000CPE00で、R8C/2KおよびR8C/2Lグループ MCUのサポートを開始しました。
R8C/2KおよびR8C/2LグループMCUのエミュレーションには、ユーザシステム接続用
変換基板と、MCUの固有情報を含んだMCUファイルが必要です。これらについては
次項以降を参照ください。
2. ユーザシステム接続用変換基板R0E5212L4CFG00
R8C/2KおよびR8C/2Lグループの32ピン0.8mmピッチLQFPパッケージ(パッケージ名:
PLQP0032GB-A)のMCUを使用したユーザシステムとR0E521000EPB00または
R0E521000CPE00を接続するための変換基板を11月12日に発売しました。
詳しくは、2007年11月16日付けRENESAS TOOL NEWS
「R8C/2KおよびR8C/2Lグループユーザシステム接続用変換基板 R0E5212L4CFG00
発売のお知らせ」資料番号:071116/tn5 を参照してください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/071116/tn5.htm
(11月20日から公開予定)
3. R8C/2KおよびR8C/2Lグループ用MCUファイルとリリースノート
R8C/2KおよびR8C/2Lグループ用MCUファイルと、これらグループMCUのデバッグ
および評価を行う際の注意事項が記載されているリリースノートを提供します。
リリースノートは、R0E521000EPB00またはR0E521000CPE00を使用する前に必ず
お読みください。
以下のURLからMCUファイルのインストーラおよびリリースノートをダウンロード
してください。
(11月20日から公開予定)
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/download/r8c2k_2l.htm
以下のとおりR0E521000EPB00とR0E521000CPE00のそれぞれ用のインストーラ
およびリリースノートがありますので、必要な方をダウンロードしてください。
ダウンロードしたインストーラを実行すると、インストール済みのエミュレータ
デバッガへMCUファイルが追加されます。
(1) エミュレーションプローブR0E521000EPB00用
インストーラ:MCU_Files_installer_epb_R8C_2K-2L.exe
リリースノート:rjj10j2078_r0e521000epb00_s.pdf
(2) コンパクトエミュレータR0E521000CPE00用
インストーラ:MCU_Files_installer_cpe_R8C_2K-2L.exe
リリースノート:rjj10j2077_r0e521000cpe00_s.pdf