RENESAS TOOL NEWS 2007年12月01日 : 071201/tn2
| H8SX,H8Sファミリ用リアルタイムOS HI1000/4 V.1.05 Release 00 ご使用上のお願い |
H8SX,H8Sファミリ用リアルタイムOS HI1000/4 V.1.05 Release 00の使用上の
注意事項を連絡します。
- Windows(R)スタートメニューからリリースノートを選択する場合の注意事項
1. 該当製品
HI1000/4 V.1.05 Release 00
2. 問題
Windows(R)のスタートメニューからHI1000/4のリリースノートを選択すると、
ショートカットの検索ダイアログボックスが開き、リリースノートを開くことが
できない場合があります。
3. 条件
HI1000/4 V.1.05 Release 00をインストール後、スタートメニューからリリース
ノートを初めて選択した時。
4. 対応策
ショートカットの検索ダイアログボックスの参照ボタンを押し、
HI1000/4をインストールしたフォルダ内の\Manuals\japaneseフォルダにある
HI1000_4_10500_REL_071101_J.pdf を選択してください。
これにより、二回目以降からスタートメニューのリリースノートを選択時に
リリースノートがすぐに開くようになります。