RENESAS TOOL NEWS 2007年12月01日 : 071201/tn3
| H8Sファミリ用 E6000エミュレータソフトウェア
V.6.01 Release 00 へのリビジョンアップのお知らせ |
E6000エミュレータ HS2646EPI61H (H8S/2282, H8S/2630, H8S/2635, H8S/2636,
H8S/2638, H8S/2639, H8S/2646, H8S/2648, H8S/2607 グループ用)の
エミュレータソフトウェアをV.6.01 Release 00にリビジョンアップしました。
1. アップデート対象製品
E6000エミュレータ HS2646EPI61H (H8S/2282, H8S/2630, H8S/2635, H8S/2636,
H8S/2638, H8S/2639, H8S/2646, H8S/2648, H8S/2607グループ用)の
エミュレータソフトウェア
V2.0.00 ~ V.6.00 Release 00
注意:上記より前のバージョンのアップデートについては3項を参照ください。
2. リビジョンアップ内容
サポートデバイスに以下のマイコンを追加しました。
H8S/2280グループ: H8S/2280B および H8S/2280RB
3. アップデート対象製品について
アップデート対象製品は、統合開発環境High-performance Embedded Workshop
をサポートしています。対象製品より前のバージョンはHDI版になります。
HDI版からのアップデートは可能ですが、アップデート後はHigh-performance
Embedded Workshop環境でのみ動作します。
使用中のエミュレータソフトウェアのバージョンは、以下に示す手順で
E6000 Target Platformのバージョンを参照することにより確認できます。
アップデート対象製品の場合、E6000 Target Platformのバージョン
範囲は以下のとおりです。
V2.0.00 ~ V.6.00 Release 00
バージョン確認方法:
High-performance Embedded Workshopのツールメニューを開き、アドミニ
ストレーションコマンドを選択して「アドミニストレーション」ダイアログ
ボックスを開く。「登録済みコンポーネント」リストボックスに表示されている
Debugger Componentsフォルダの中のE6000 Target Platformのバージョンを
確認する。
4. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。オートアップデートユーティリティを
使用してアップデートするか、以下の手順でアップデートしてください。
(1) 以下のダウンロードページからアップデートプログラム(ZIPファイル)を
ダウンロードしてください(12月5日から公開予定)。
日本語版ダウンロードサイト
(2) ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム
(HewInstMan.exe ファイル)を実行してください。
5. 注意事項
本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance
Embedded Workshop V.4.02.00 以前のバージョンがインストールされている
場合は、V.4.03.00 にアップデートされます。