RENESAS TOOL NEWS 2007年12月16日 : 071216/tn6
| R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ
V.1.01 Release 00
ご使用上のお願い |
M16CファミリR32C/100シリーズ用 Cコンパイラパッケージ V.1.01
Release 00の使用上の注意事項を連絡します。
- R32C/118および/121グループ以外のマイコン用プロジェクト作成時の注意事項
1. 内容
該当製品と統合開発環境High-performance Embedded Workshopを使用して、
プロジェクトを作成する際、New Project-1/5-Select Target CPU Toolchain
versionダイアログボックス中で、CPU GroupリストからOther*を選択すると、
以下のエラーメッセージが表示されます。
An error occurred when a file was generated.
Check the system environment.
プロジェクトは正常に生成されていますので、エラーメッセージは無視して
ください。
また、ワークスペースウィンドウに、ファイル名として「intprg.c」が表示
されますが、ファイルの実体は存在しません。
「intprg.c」は不要な表示ですので、プロジェクト作成後、プロジェクトから
intprg.cを削除してください。
*「Other」は、R32C/118および/121グループ以外のマイコン用プロジェクトを
作成する際に選択します。
2. 解決策
次期バージョンで改修する予定です。