RENESAS TOOL NEWS 2008年01月10日 : 080110/tn1
| 統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4.04.00
ご使用上のお願い |
High-performance Embedded Workshop V.4.04.00へのアップデート時の注意事項を
連絡します。
1. 内容
High-performance Embedded WorkshopをV.4.04.00にアップデートして起動すると
High-performance Embedded Workshopが異常終了する場合があります。
2. 発生条件
以下の条件を満たしている場合に発生します。
(1) V.4.04.00にアップデートする前に「ファイルから検索」機能*を
使用したことがある。
(2)「ファイルから検索」ダイアログボックスのディレクトリプルダウン
リストにディレクトリ履歴が5個または9個表示される。
* 指定したファイルから指定した文字列を検索する機能です。High-performance
Embedded Workshopの編集メニューから選択できます。
3. 回避策
以下のFAQに掲載されているスクリプトファイル"Hew_V40400"をダウンロード
して、High-performance Embedded Workshop V.4.04.00をインストール
したディレクトリへコピーして、実行(ダブルクリック)してください。
FAQ:日本語版
FAQ:英語版
4. 恒久対策
次期バージョンで改修する予定です。