RENESAS TOOL NEWS 2008年01月16日 : 080116/tn5
| SuperH Linux用プラットフォーム R0P751RLC0011RL
ご使用上のお願い |
SuperH RISC engineファミリSH7751Rを搭載したプラットフォーム R0P751RLC0011RL
の使用上の注意事項を連絡します。
1. 該当製品
| 製品名: |
SuperH Linux用プラットフォーム R0P751RLC0011RL |
| 発注型名: |
R0P751RLC0011RL |
| ロットNo.: |
6DD0001A ~ 7JD0066A |
ロットNo.は、PCIコネクタ横の製品名の下に印字されています。
2. 内容
NOR Flash接続回路の不具合により、保守モードでサポートしておりますアップ
デート機能(NOR Flashの書換え)を実行しても正常に書換えができません。
本不具合はNOR Flash消去に影響するだけであり、通常動作においては何ら
支障はございません。
3. 回避策
以下のいずれかの方法で、NOR Flash書換えアルゴリズムを変更してください。
(1) Linux評価のために製品をご使用のお客様
暫定対策版ブートローダと、NOR Flash書換え用MTDドライバに対する
パッチファイルを提供いたします。
変更後の動作確認済カーネルバージョンは、kernel2.6.22.1 です。
ブートローダとパッチファイルの申し込み方法は5項を参照ください。
(2) エミュレータを使用してNOR Flashが書換え可能なお客様
暫定対策版ブートローダを送付いたしますのでエミュレータを使用して
製品付属のフラッシュROMボードに書き込んでください。
ブートローダの申し込み方法は5項を参照ください。
(3) 上記以外でNOR Flashの書換えができないお客様
個別対応させていただきます。5項の情報を添えて
コンタクトセンタまでご連絡ください。
4. 恒久対策
該当製品を購入されたお客様には、回路対策したNOR Flash基板を
無償配布いたします。次項の要領でお申し込みください。
改修版NOR Flash基板の発送開始予定は2008年3月末です。
5. 申し込み要領
次の情報を添えて、E-mailにてコンタクトセンタまでお申し込みください。
件名:R0P751RLC0011RL 暫定対策/対策版NOR Flash 基板 申込み
ロットNo.:
貴社名:
部署名:
ご担当者名:
電話番号:
電子メールアドレス:
郵便番号:
都道府県:
市区町村郡:
番地・号:
使用環境(以下のいずれかを選択ください):
□Linux評価にご使用
□その他の用途・エミュレータ所有
□NOR Flash書換え手段無し