RENESAS TOOL NEWS 2008年01月16日 : 080116/tn6
| フラッシュ開発ツールキットV.4.01 Release 00 への
リビジョンアップのお知らせ |
フラッシュ開発ツールキット(SuperH RISC engine ファミリ、M16Cファミリ、
H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8ファミリ、および740ファミリ用のフラッシュ
書き込みソフト)を V.4.00 Release 02 からV.4.01 Release 00 へリビジョンアップ
しました。
1. リビジョンアップ内容
1.1 サポートMCUの追加
(1) H8ファミリ H8/300H Tinyシリーズ H8/36078F
この品種は、RS-232C、HS0008EAUF1H (マイコンオンボード書き込み用
アダプタボード)、またはE8aエミュレータ経由でフラッシュメモリへの
プログラムの書き込みが可能です。
(2) M16Cファミリ M16C/60シリーズ M16C/64グループ R5F3640D
この品種は、RS-232C、E8a または E8 エミュレータ経由でフラッシュ
メモリへのプログラムの書き込みが可能です。
(3) M16Cファミリ R8C/Tinyシリーズの以下MCU
R5F212E2, R5F212E4, R5F212F2, R5F212F4,
R5F212G4, R5F212G5, R5F212G6, R5F212H1,
R5F212H2, R5F212J0, R5F212J1, R5F212K2,
R5F212K4, R5F212L2 および R5F212L4
これらの品種は、E8a または E8エミュレータ経由でフラッシュメモリへの
プログラムの書き込みが可能です。
(4) 740ファミリ 38000シリーズ M38D29FF
この品種は、E8a または E8エミュレータ経由でフラッシュメモリへの
プログラムの書き込みが可能です。
最新バージョンでのサポートデバイスについては、以下資料を参照ください。
本資料は、1月21日以降に更新予定です。
http://japan.renesas.com/media/products/tools/flash_programming/fdt/ver4/rjj10j1993_flashtoolkit_s.pdf
1.2 サポートインターフェイスの追加
(1) 以下の品種を書き込む場合、RS-232CまたはHS0008EAUF1H経由の書き込みに
加えて、E8aエミュレータ経由でも書き込みできるようにしました。
| H8Sファミリ: |
H8S/2639F, H8S/2638F |
| H8ファミリ: |
H8/3694F, H8/3687F, H8/36014F, H8/36024F, H8/36037F,
H8/36057F, H8/36064F, H8/36079F, H8/36087F |
(2) 以下の品種を書き込む場合、E8aまたはE8エミュレータ経由の書き込み
に加えて、RS-232C経由でも書き込みできるようにしました。
| R8C/Tinyシリーズ: |
R5F21244, R5F21245, R5F21246, R5F21247, R5F21248,
R5F21254, R5F21255, R5F21256, R5F21257,
R5F21258 |
(3) 以下の品種を書き込む場合、RS-232CまたはHS0008EAUF1H経由の書き込みに
加えて、E8aエミュレータのデバッガ用インターフェイス経由でも書き込み
できるようにしました。
| H8/300H Tinyシリーズ: |
H8/36064F および H8/36079F |
1.3 以下の新機能を追加しました。
(1) 識別番号の書き込み機能
フラッシュメモリ内にお客様の製品情報や製品のシリアルNo.を自動的に
書き込みできる機能です。
(2) 複数E8a接続時の識別機能
1台のPCに複数のE8aを接続した場合に、どのソフトウェアがどのE8aと
接続しているか確認可能です。
(3) アップロード時のアドレス範囲内チェックサム機能
アップロード(MCUのフラッシュメモリに書き込まれているデータを
読み出す)の際に指定した範囲のチェックサムを出力します。
この機能を使用することで、指定範囲のチェックサムが確認可能です。
2. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。
以下のダウンロードサイトから最新版のインストーラをダウンロードして
実行することでアップデートできます。(1月21日公開予定)
http://japan.renesas.com/fdt_download
V.4.00 Release 00以降のバージョンから、オートアップデートユーティリティ
を使用してもアップデート可能です。