RENESAS TOOL NEWS 2008年01月18日 : 080118/tn1
| 統合開発環境
High-performance Embedded Workshop V.4.04.01
へのリビジョンアップのお知らせ |
High-performance Embedded Workshop を V.4.04.00 から V.4.04.01 へリビジョン
アップしました。
1. アップデート対象製品
High-performance Embedded Workshop V.3.00.00 ~ V.4.04.00
High-performance Embedded Workshopは、これと連携するコンパイラなどの
ソフトウェア製品にバンドルされています。
High-performance Embedded Workshopのバージョンは、メニューの「ヘルプ」
から「High-performance Embedded Workshopのバージョン情報」を選択すると
確認できます。
2. リビジョンアップ内容
High-performance Embedded WorkshopをV.4.04.00にアップデートして
起動すると、High-performance Embedded Workshopが異常終了する場合
がある問題を改修しました。
詳しくは、2008年1月10日発行のRENESAS TOOL NEWS 資料番号080110/tn1を
参照してください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/080110/tn1.htm
3. アップデート方法
以下のいずれかの方法でオンラインアップデート(無償)ができます。
(1) 以下にあるダウンロードサイトからアップデートプログラム*を
ダウンロードして実行してください(1月21日から公開予定)。
http://japan.renesas.com/hew_download
(2) オートアップデートユーティリティ**を使用して
アップデートプログラムを入手し、実行してください
(1月22日からサービス開始予定)。
注意事項:
本アップデートでは、High-performance Embedded Workshop以外の
コンポーネント(Cコンパイラ、エミュレータデバッガなど)はアップデート
されません。
*アップデートプログラムには、次の3種類があります。必要に応じていずれか
によりアップデートしてください。
(a) フルアップデートプログラム
High-performance Embedded Workshop V.3.00.00以降に変更のあった
High-performance Embedded Workshopのコンポーネントをアップデート
します。V.3.00.00以降のバージョンがインストールされている場合に
アップデートできます。
(b) V.4.04.00からの差分アップデートプログラム
High-performance Embedded Workshop V.4.04.00以降に変更のあった
High-performance Embedded Workshopのコンポーネントをアップデート
します。V.4.04.00がインストールされている場合にアップデート
できます。
(c) V.4.03.00からの差分アップデートプログラム
High-performance Embedded Workshop V.4.03.00以降に変更のあった
High-performance Embedded Workshopのコンポーネントをアップデート
します。V.4.03.00以降のバージョンがインストールされている場合に
アップデートできます。
**オートアップデートユーティリティ V.1.00.00 ~ V.1.03.00を
ご使用の場合は、先にオートアップデートユーティリティ V.1.04.00
へアップデートしてください。その後、High-performance Embedded
WorkshopをV.4.04.01へアップデートしてください。
オートアップデートユーティリティは、2007年7月1日にV.1.04.00
へリビジョンアップされました。詳しくは、2007年7月1日発行の
RENESAS TOOL NEWS 資料番号070701/tn1を参照してください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/070701/tn1.htm