RENESAS TOOL NEWS 2008年02月01日 : 080201/tn2
| E200Fエミュレータ R0E0200F1EMU00用
エミュレータソフトウェア
V.2.05 Release 00への
リビジョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engineファミリ SH-2およびSH-2A CPUコア用E200Fエミュレータ
R0E0200F1EMU00のエミュレータソフトウェアをV.2.04 Release 00
からV.2.05 Release 00にリビジョンアップしました。
1. リビジョンアップ内容
1.1 以下のマイコンをサポートデバイスに追加しました。
シリーズ デバイス
------------------------------------------------------
SH7280 SH7286グループ
SH7137 SH7136およびSH7137グループ
SH7147 SH7147グループのSH7142(R5F71424xxxxxxx)
1.2 以下の問題を改修しました。
該当デバイス: SH7206
内容:
エバチップユニットに外部バストレースユニットを接続して使用している
場合、外部バストレースの Strobe_signals として取得されるバス名とその
値が以下のように間違って表示されます。
・ /RASU と /RASLのバス名と値が逆に表示される。
・ /CASU と /CASLのバス名と値が逆に表示される。
エバチップユニットを使用しない構成で外部バストレースユニットを使用
する場合は本件には非該当となります。
2. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。オートアップデートユーティリティを
使用してアップデートするか、以下の手順でアップデートを実施してください。
(1) 以下のダウンロードページからアップデートプログラム(ZIPファイル)を
ダウンロードしてください(2月5日から公開予定)。
日本語版:http://japan.renesas.com/e200f_download
英語版:http://www.renesas.com/e200f_download
(2) ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム
HewInstMan.exeを実行してください。
3. 注意事項
本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance
Embedded Workshop V.4.02.00以前のバージョンがインストールされて
いる場合は、V.4.03.00にアップデートされます。