RENESAS TOOL NEWS 2008年02月05日 : 080205/tn4
| E8a エミュレータソフトウェア V.1.01 Release 00への
リビジョンアップのお知らせ |
オンチップデバッギングエミュレータE8aのエミュレータソフトウェアを
V.1.00 Release 00A からV.1.01 Release 00 にリビジョンアップしました。
1. リビジョンアップ内容
1.1 リビジョンアップしたエミュレータデバッガ
E8aエミュレータソフトウェア V.1.01 Release 00は、以下のとおり
リビジョンアップしたデバッガを含みます。
- R8C/Tiny E8aエミュレータデバッガ V.1.01.00
- M16C/Tiny, M16C/62P E8aエミュレータデバッガ V.1.01.00
- M32C/80 E8aエミュレータデバッガ V.1.01.00
- 740 E8aエミュレータデバッガ V.1.01.00
- H8/300H Tiny, H8/300H Super Low Power, H8/300L Super Low Power
E8a エミュレータデバッガ V.1.01.00
1.2 サポートMCUの追加
デバッグ対象のMCUとして、以下のMCUを新たに追加しました。
(1) R8C/Tinyシリーズ
R8C/2Eグループ: R5F212E2 および R5F212E4
R8C/2Fグループ: R5F212F2 および R5F212F4
R8C/2Gグループ: R5F212G4, R5F212G5 および R5F212G6
R8C/2Hグループ: R5F212H1 および R5F212H2
R8C/2Jグループ: R5F212J0 および R5F212J1
R8C/2Kグループ: R5F212K2 および R5F212K4
R8C/2Lグループ: R5F212L2 および R5F212L4
(2) M16C/60シリーズ
M16C/30Pグループ:M3030RFAP, M3030RFCP, M3030RFDP, M3030SFDP,
M3030RFEP, M3030SFEP および M3030RFGP
M16C/64グループ: R5F3640D
(3) H8/300H Super Low Powerシリーズ
H8/38524グループ:H8/38524F
(4) 38000シリーズ
38D2グループ:M38D29FF
1.3 仕様変更
H8/300H Tiny, H8/300H Super Low Power, H8/300L Super Low Power
E8a エミュレータデバッガにおいて、
デバッガ起動時のエミュレータ設定ダイアログボックスにあるデバイス名
リストの表示を昇順にしました。
1.4 改修内容
以下の問題を改修しました。
(1) R8C/Tiny E8aエミュレータデバッガ、
M16C/Tiny, M16C/62P E8aエミュレータデバッガ、
M32C/80 E8aエミュレータデバッガ、
および 740 E8aエミュレータデバッガ
・デバッガ起動時にエミュレータ設定ダイアログボックスで「CPU書き換え
モードのデバッグ」モードを選択した場合、メモリウィンドウやウォッチ
ウィンドウ等でデータフラッシュ領域の値を変更すると、変更していない
データフラッシュ領域の内容がユーザープログラムでCPU書き換えを行う
前の状態に戻る。
・ユーザープログラムをターゲットへダウンロードする際に、ユーザー
プログラムの領域がE8aエミュレータデバッガの占有領域と重複しても
エラーメッセージが表示されない場合がある。
(2) M16C/Tiny, M16C/62P E8aエミュレータデバッガ、
M32C/80 E8aエミュレータデバッガ、
および 740 E8aエミュレータデバッガ
RENESAS TOOL NEWS 資料番号:071116/tn3「エミュレータのBUSY端子に
接続するマイコン端子の処理に関わる注意事項」
詳細は以下を参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/071116/tn3.htm
(3) R8C/Tiny E8aエミュレータデバッガ
RENESAS TOOL NEWS 資料番号 : 071001/tn7「R8C/22グループのMCU環境で
デバッグをする際の注意事項」
詳細は以下を参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/071001/tn7.htm
(4) 740 E8aエミュレータデバッガ
RENESAS TOOL NEWS 資料番号 : 080205/tn2「740 E8a エミュレータ
デバッガでステップ実行を行う際の注意事項」
詳細は以下を参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/080205/tn2.htm
2月5日からWeb公開
(5) 740 E8aエミュレータデバッガ
RENESAS TOOL NEWS 資料番号 : 080205/tn3「38D5グループMCUをターゲット
としてデバッグする際の注意事項」
詳細は以下を参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/080205/tn3.htm
2月5日からWeb公開
2. アップデート方法
無償でオンラインアップデート可能です。
以下のページからアップデートプログラム*をダウンロードして実行して
ください(2月6日から公開予定)。
日本語版: http://japan.renesas.com/e8a_download
英語版: http://www.renesas.com/en/e8a_download
オートアップデートユーティリティ**を使用してアップデートすることも
可能です(2月7日から利用可能) 。
注意:
*アップデートプログラムは以下の2種類があります。必要に応じていずれかの
プログラムでアップデートして下さい。
(a) フルパッケージ版
E8aエミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded
Workshop、Cコンパイラパッケージ評価版、ユーザーズマニュアル、および
オートアップデートユーティリティが同梱されています。
アップデートすると、High-performance Embedded Workshop V.4.02.00
以前のバージョンがインストールされている環境では、V.4.03.00に
更新されます。
(b) デバッガパッケージ版
E8aエミュレータデバッガおよびユーザーズマニュアルが同梱されています。
High-performance Embedded Workshopは、含まれていませんので、
予め High-performance Embedded Workshop V.4.03.00またはそれ以降の
バージョンをインストールしてください。
**オートアップデートユーティリティを使用する場合は、デバッガパッケージ版で
アップデートされます。