RENESAS TOOL NEWS 2008年03月01日 : 080301/tn2
| M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージ
ご使用上のお願い |
R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ、M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ
(M3T-NC308WA)、およびM16Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC30WA)の使用上
の注意事項を連絡します。
- プリプロセスコマンド#errorを使用している場合の注意事項
1. 該当製品
(1) R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.01 Release 00
(2) M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC308WA)
V.5.20 Release 1 ~ V.5.41 Release 01
(3) M16Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC30WA)
V.5.20 Release 1 ~ V.5.43 Release 00
2. 内容
Cソースファイルに引数のないプリプロセスコマンド#errorが書かれている場合、
ビルドを実行すると、High-performance Embedded Workshopが異常終了すること
があります。
3. 回避策
High-performance Embedded Workshopが異常終了する場合は、プリプロセス
コマンド#errorの引数を書いてください。
4. 恒久対策
本問題は、該当製品に含まれるHigh-performance Embedded Workshopのモジュール
に起因します。該当製品の次期バージョンに改修したモジュールを同梱する
予定です。