RENESAS TOOL NEWS 2008年03月01日 : 080301/tn3
| E10A-USBエミュレータソフトウェア
V.2.11 Release 00
へのリビジョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engine、H8S および H8SXファミリ用エミュレータ
E10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)のエミュレータソフトウェアを
V.2.11 Release 00にリビジョンアップしました。
1. アップデート対象製品
エミュレータE10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)用
エミュレータソフトウェア V1.0.00 ~ V.2.10 Release 01
2. リビジョンアップ内容
2.1 サポートデバイスの追加
ファミリまたはCPUコア |
デバイス |
H8S |
H8S/2164F,H8S/2153F,H8S/2472Fおよび
H8S/2462Fグループ |
H8SX |
H8SX/1720グループのH8SX/1725F |
SH-2 |
SH7147シリーズ SH7147グループのSH7142および
SH7147 * |
SH-2A |
SH7243,SH7285およびSH7286グループ |
SH-4A |
SH7723グループ |
New_SH-Mobile |
SH7366グループ |
* 注意:
SH7142およびSH7147をデバッグするには、デバッグMCUボードHS7147EDB01Hを
E10A-USBエミュレータと組み合わせて使用する必要があります。HS7147EDB01Hの
詳細は、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 080301/tn4を参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/080301/tn4.htm
2.2 不具合改修
下記不具合を改修しました。
内容:
リトルエンディアン形式のデバッグファイルをE10A-USBへダウンロードする際、
ファイルの最終データのサイズがHigh-performance Embedded Workshopで指定
しているアクセスサイズに満たない(例:アクセスサイズに16ビットを指定
しているのに最終データが4ビットしかない)場合、最終データを正しく書く
ことができない。
該当デバイスグループ:
・New_SH-Mobile
・SH-4A
2.3 Start/Stopファンクションを実行する機能の追加
ユーザプログラムを実行する直前やユーザプログラムを停止した直後に、指定
したユーザプログラムの関数やサブルーチンを実行する機能を追加しました。
本機能は、SH-2デバイスグループをデバッグ対象とする場合に使用可能です。
ただし、SH7047F, SH7145F, SH7144F, SH7615, SH7616, SH7618, SH7619, SH7606,
およびSH-2_custom_MCUは除きます。
3. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。オートアップデートユーティリティを
使用(3月6日から利用可能予定)するか、以下の手順でアップデートを実施して
ください。
(1) 以下のダウンロードページからアップデートプログラム(ZIPファイル)を
ダウンロードしてください(3月5日から公開予定)。
日本語版: http://japan.renesas.com/e10a_usb_download
英語版: http://www.renesas.com/e10a_usb_download
(2) ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム
(HewInstMan.exe ファイル)を実行してください。
4. 注意事項
本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance
Embedded Workshop V.4.03.00 以前のバージョンがインストールされている
場合は、V.4.04.01 にアップデートされます。